This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76925EVM:VIOUT 电压保持2.0伏、但报告的电流不是0mA

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76925EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/941217/bq76925evm-viout-voltage-keep-2-0-volts-but-reported-current-is-not-0ma

器件型号:BQ76925EVM

大家好、

在评估 bq76925EVM 期间、我们发现报告的电流  可以随机更改为"734mA"或"0mA"、VIOUT 电压保持2.0伏。

是否有人看到过这种症状? 是否有可能引起与 MSP430代码相关的这个症状?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Beginner、

    是的、这是典型情况。  对电流的分辨率为粗调。 EVM 使用1m Ω 的感应电阻器、1mV 为1A。 这与 ADC 的分辨率相结合、使其成为一个较大的 LSB 电流分辨率。