This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:由于 BQ7791504的 OCP 已禁用,原理图是否可以简化?

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/941277/bq77915-since-ocp-is-disabled-for-the-bq7791504-can-the-schematic-be-simplified

器件型号:BQ77915

大家好、

我要问 的是 BQ7791504型号。 由于该器件的 OCP 似乎已禁用、因此可以从典型应用原理图中删除哪些内容? 是否需要电流感应电阻器和两个 n-FET?

谢谢!
劳伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lauren、

    对于 BQ7791504、您需要遵循以下准则:

    • 按照数据表中所述、正常连接 VDD、AVDD 和 VCX 引脚
    • 短接 SRP 和 SRN
    • 正常情况下将 CHG 和 DSG 引脚连接到 FET、如数据表中所述
    • 如果器件未堆叠、则可以将 CTRD 和 CTRC 短接在一起
    • CBO 和 LPWR 可以保持悬空、除非您使用堆叠配置
    • CBI 需要配置为电池平衡
    • 需要根据数据表中所述连接的电池数量配置 OCDP
    • 需要连接 PRES 以禁用休眠模式
    • TS 引脚仍需要一个连接到 GND 的10k Ω 电阻器
    • VTB 可以保持浮动
    • LD 可连接到 GND