Other Parts Discussed in Thread: TPL7407L, TPL7407LA
您好!
我们使用 TPL7407来驱动6个电磁阀、这些电磁阀的工作电压为24V、每个阀的额定电流约为250mA。 阀驱动器电路的设计符合其数据表中的建议、我在 OUT7中添加了反向肖特基二极管(实际上未使用)和额定电压为100V 的 CCOM 电容。 所有数字输入都通过光耦合器来保持微控制器侧、并且有一个可复位的保险丝、1000mA 跳闸电流、以避免 COM 电力线上过度使用电流。 我们的问题是、有时会突然中断、您可以在下面看到它的照片。 我怀疑电磁阀和电路之间的接触松动、这会产生突然的电流峰值、但我想应该在电磁阀驱动器 IC 中处理。 你对此有什么建议吗?