This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121支持 OTG 的双输入电源多路复用器

Guru**** 2550550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2121, TPS22810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/941165/tps2121-dual-input-power-multiplexer-with-otg-support

主题中讨论的其他器件:TPS2121TPS22810

目前、我希望使用 TPS2121电源多路复用器来处理 VBUS (USB 输入源5V/3A 12V/1.5A)和 Vin2 (5V/1.2A)之间的电源选择。
输出将进入电池充电器 IC、该 IC 具有用于电源配件5V/0.5A 的 OTG 功能。

TPS2121只有在 OTG 启用时才具有反向电流保护、我们正在考虑添加负载开关。
此电路的问题在于 VBUS 在12V/1.5A 时来自 USBC 连接器;它将超过负载开关输出的绝对最大规格。

您是否有任何可为 Vin1提供反向电流的备用电源多路复用器建议?




谢谢、
Leona


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leona、

    目前、我们没有支持 OTG 的电源多路复用器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!

    感谢您的回答。  TPS22810 具有宽输入电压范围。 因为 VBUS 和 OTG 是互斥的。


    如果 VOUT 的绝对最大电压小于20V、那么即使 芯片已禁用、Vin 绝对最大值也是(典型值为5V +0.3V)、对此有疑问?


    Leona

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leona、

    如您所述、TPS22810可用于此方法。 我不确定我是否回答了您的问题。 您对此还有其他疑问吗?