This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1A:78350处于睡眠模式时为920个操作

Guru**** 2559270 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76920, BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/941244/bq78350-r1a-920-operation-while-78350-is-in-sleep-mode

器件型号:BQ78350-R1A
主题中讨论的其他器件:BQ76920BQ78350

78350处于睡眠模式(例如、电压时间为5秒)时、当新数据可用时、920是否会继续将警报信号置为有效? 因为主机 u\C 也使用它来计划 ADC 转换。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    BQ76920器件本身没有睡眠模式、因此每次通过测量环路时都应继续利用警报信号。 睡眠模式只会影响 BQ78350。

    此致、

    Matt