This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21222:DT 引脚上的最小死区时间/最小电阻

Guru**** 2381030 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21222
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/940389/ucc21222-minimum-dead-time-minimum-resistance-on-dt-pin

器件型号:UCC21222

大家好、我将使用 UCC21222作为半桥驱动器。 我的问题是、RDT 电阻器的最小电阻是多少。 我想让该驱动器在极低的死区时间运行、例如10-30ns。  
感谢您的回答


此致、

Vladislav Šmarda ć

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vladislav、

    我是高功率驱动器组的应用工程师、可以帮助回答您的问题。

    对于最短死区时间、您需要考虑脉宽失真和通道间延迟匹配之和、最大值分别为5.5ns 和5ns、如数据表第6.10节中所述:

    您还需要考虑通道的上升和下降时间差异、这取决于所驱动的负载。 获得这些值后、您可以将这些值添加到10-30ns 中、以提供避免击穿所需的裕度(假设是最坏的情况)。

    如果这回答了您的问题、您可以按绿色按钮吗? 如果没有、请随时跟进更多问题。

    此致、

    Liban Hussein

     

     在此处查看我们有关高功率驱动器的培训系列! 这些视频非常适合任何人、涵盖从基础知识到各种电源系统设计注意事项的所有内容。

    转到任何产品页面中的"设计和开发"选项卡、快速开始您的设计!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vladislav、

    在我之前的回答中、对于最小死区时间、我在电阻值中不是很明确。 为了澄清这一点、我们通常建议使用1k Ω 作为最小死区时间电阻、较低值时不会有损坏的风险。

    如果这回答了您的问题、您可以按绿色按钮吗? 如果没有、请随时跟进更多问题。

    此致、

    Liban Hussein

     

     在此处查看我们有关高功率驱动器的培训系列! 这些视频非常适合任何人、涵盖从基础知识到各种电源系统设计注意事项的所有内容。

    转到任何产品页面中的"设计和开发"选项卡、快速开始您的设计!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 这解决了我的问题。 :-)