This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25505:支持射频能量收集

Guru**** 2515790 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/939959/bq25505-support-for-rf-power-harvesting

器件型号:BQ25505

大家好、

如果我们有适合客户申请的产品、我将代表以下客户申请发布此信息。
请参阅随附的客户项目概述。
e2e.ti.com/.../Overview_5F00_RF-Harvesting.pdf
他们希望将相同的射频用于通信和能量收集。 此外、从器件还可以放置在暗室或 Mattel 托盘等近距离环境中
这无法使用 Wi-Fi 或蓝牙、因为它们没有为我的从设备生成足够的功率。
客户正在寻找这方面的建议。

其他信息:
基本上、他们希望在 ESL (电子自电平)显示屏上使用此功能。
他们的议程是与附近的每个 ESL 进行通信。
ESL 将用于射频收集。
使用此功能、他们可以更改显示段。

请告诉我您的意见。

谢谢、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    理论上、如果射频收集装置提供直流电压并具有已知/一致的最大功率点、则可以使用 BQ25505为电容器充电。  在冷启动中、这意味着输出电容器已放电、射频收集装置需要提供大于0.6V 的总功率和大于15uW 的总功率。  一旦电容器充电大于1.9V、射频收集装置电压可降至0.1V、但它将提供足够的电源来保持 VSTOR=1.9V 且 IQ>400nA 的电流、从而保持正常运行。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的建议。

    在您建议的器件中、BQ25505适用于太阳能电池或基于 Pizo 传感器的收集。

    如果我们要找到一种从射频产生相同功率的方法、则可以使用此方法。  

    但是,根据我们的应用,我们需要射频供电充电(收集)设备,而且通信中将使用相同的射频信号。 (有许多基于基于开放频率的低功耗 MCU 的控制器、但它们没有任何射频收集工具。)

    希望您了解我们项目的流程。  

    谢谢  

    Vinod Devrari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinod:

    我理解但必须向您发出警告、我不知道一位客户使用 BQ255xx 系列成功地进行了射频能量收集。  祝您好运!  如果您有更具体的问题、请告诉我。  

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff。

    您好!

    注意并感谢您的回答。

    如果您有任何基于射频的收集解决方案、请告诉我。

    谢谢

    Vinod Devrari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinod:

    遗憾的是、我不知道任何基于射频的收集解决方案。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    如果您有任何其他参考资料、请告诉我。

    此致。

    Vinod Devrari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vinod、

    一定要来!

    此致、

    Jeff