This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24259:BQ24259由电池供电

Guru**** 2814105 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24259, BQ25619E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/954464/bq24259-bq24259-power-up-from-battery

器件型号:BQ24259
主题中讨论的其他器件: BQ25611BQ25619E

大家好、  

对于 bq24259从没有直流电源的电池上电、从电池存在到 SYS 电压上升需要多长时间?

在我的客户测试中、 从电池存在到 SYS 电压上升需要95ms。 这是正常的吗? 我们可以帮助缩短延时时间吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是正常的。 它不能更改。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、  

    我们是否有任何延迟更短、 可能小于20ms 的新1s 器件?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    例如、BQ25619E 或 BQ25611?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hollis、

    对于 BQ2561x 器件系列、从 VBAT 热插拔到 VSYS 处于高电平的延迟大致相同、大约为100ms。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Wyatt。

    我们是否有任何延迟更短、 可能小于20ms 的新1s 器件?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hollis、

    所有充电器都具有相同的100ms 导通时间、如果需要更快的时间、则可能需要一些外部逻辑、但充电器预设为100ms。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wyatt。  

    我测试了 bq2588x。 它的延迟要短得多。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hollis、

    是的、bq2588x 系列的时间确实较短、我对这些器件不太熟悉。 它们是2节电池充电器、因此我在本应用中不考虑使用它们。

    此致、

    Wyatt Keller