你(们)好。
基于这2个帖子
https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/852555?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=bq2000
https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/854802?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=bq2000
我们继续进行以下设计:
通过 USB-C 为3节镍氢电池3.6V 1100mAh 充电,在0.5C 时的输入电压为5V,不含 topoff。 电池没有 NTC、因此10k 电阻器下拉。
使用的 PFET 为 SI3457、因为原来的3455不再可用、并且移除了快速开关晶体管+电路。
我们现在面临的问题是,这个电路“似乎”能够为镍氢电池充电,因为它能够在5分钟内为3.9V 至4.16V 的电池充电。 但是、使用示波器检查/LED、MOD 和 RC 引脚、我看不到数据表中建议的波形。
1) 尽管电池在充电之前/之后/充电期间似乎保持了更高的电压、但 LED 根本不会改变状态。
2) 充电期间的 MOD 引脚大约为4.6V,充电停止后下降至0V。 但是、我看不到数据表中的任何开关、只是4.6V 的平坦电压。
3) 3) RC 引脚也显示无状态变化、数据表指示它应进行开关。 0.047uF 和95.3K 用于0.5°C 充电、无充电配置。
我希望我已经为你们提供了足够的信息,让你们了解情况是否正常,任何线索都将被理解,谢谢。