主题中讨论的其他器件: LM5176、 TPS25750、 TPS25750EVM、 TPS65987D、 HD3SS3220
您好!
我将在 D-Cap 模式下使用 TPS51120 PMIC、以便从~5V 至~28V 桶形插孔直流输入提供5V 和3V3电源轨。 LM5176使用相同的5-28V 输入来产生12V 电压轨。 两个电路目前均按预期工作。
在电路板的其他地方、我使用 USB-C 连接器进行5Gbps USB3.0数据传输。 我还想看看如何将 USB 电力输送与此连接器配合使用、将其用作电路板的辅助/备用电源。 即、可使用现有的5-28V DC 插孔输入为电路板供电、也可使用 USB-C 连接器为电路板供电。 这种情况在笔记本电脑中比较常见、笔记本电脑可能具有专有的直流输入插座以及也能够为笔记本电脑充电的 USB-C 插座。
您能否推荐任何展示如何实现这一目标的参考设计?