This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51120:向现有 PMIC 电路设计添加 USB-C 电力输送

Guru**** 682330 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51120, LM5176, TPS25750, TPS25750EVM, TPS65987D, HD3SS3220
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/953209/tps51120-adding-usb-c-power-delivery-to-existing-pmic-circuit-design

器件型号:TPS51120
主题中讨论的其他器件: LM5176TPS25750TPS25750EVMTPS65987DHD3SS3220

您好!

我将在 D-Cap 模式下使用 TPS51120 PMIC、以便从~5V 至~28V 桶形插孔直流输入提供5V 和3V3电源轨。 LM5176使用相同的5-28V 输入来产生12V 电压轨。 两个电路目前均按预期工作。

在电路板的其他地方、我使用 USB-C 连接器进行5Gbps USB3.0数据传输。 我还想看看如何将 USB 电力输送与此连接器配合使用、将其用作电路板的辅助/备用电源。 即、可使用现有的5-28V DC 插孔输入为电路板供电、也可使用 USB-C 连接器为电路板供电。 这种情况在笔记本电脑中比较常见、笔记本电脑可能具有专有的直流输入插座以及也能够为笔记本电脑充电的 USB-C 插座。

您能否推荐任何展示如何实现这一目标的参考设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在以下链接中找到了一个参考设计。 请检查它是否适合您的设计。

    https://www.ti.com/tool/PMP40154

    我还将此主题分配给电源接口团队以获取支持。 如果您有任何其他问题、它们是技术性的。

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lishuang,

    感谢您的快速响应、并对未能尽快响应表示歉意。 我已经花了大量时间来进一步研究这个主题、并且相信一个涉及 TPS25750控制器的解决方案是可行的。

    是否可以获取 TPS25750EVM 的光绘文件? 我注意到您提供的参考设计使用的控制器不再推荐用于新设计、因此我希望能够研究 TPS25750EVM 板级配置文件。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已将此主题分配给专门的工程师、以支持 TPS25750。 他/她很快就会回复您。

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lishuang,

    感谢您的及时支持。 抱歉、我发现我列出了错误的器件! TPS25750是一款纯功率控制器、但我还需要 USB3.0 (5Gbps)支持。 我是否正确理解了 TPS65987D 将是正确的器件?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS25750能够完全支持 Type-C 的 USB3.0多路复用器控制

    TPS65987D 或其他 C 型控制器仅需支持显示端口等交替模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您澄清 Chuck。 是否有概述 TPS25750多路复用器控制功能的参考或数据表部分? 我注意 到 TPS25750 Application Customization 工具的第6节提到了 USB 速度支持、但我没有在 TPS25750数据表中提到任何允许在外部 USB3.0 2:1多路复用器上进行方向控制的内容。 建议将2:1多路复用器与 TPS25750配合使用以支持5Gbps USB3.0、这也是值得赞赏的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经进一步阅读了一些内容、但仍不确定如何使用 TPS25750来支持 USB3.0多路复用器控制。  HD3SS3220通过监控 CC1/2引脚、确定电缆方向以及为内置2:1多路复用器提供方向逻辑电平来提供多路复用器控制。

    是否有使用 TPS25750的过程可使用相同的电缆检测和逻辑输出来控制外部 USB3.0 2:1多路复用器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    控制 USB3.0多路复用器所需的事件都在 TRM 中定义 

    此致、

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的 Chuck。 我之前已经查看过该文档、但不确定我要查找的内容。

    我已经对此做了一些进一步的研究、我最初的后续问题是如何实际配置 TPS25750的二进制文件、以便使用 GPIO 进行多路复用器控制。 然后、我找到了以下主题、其中指出 GUI 工具是配置 TPS25750的唯一方法、但尚未支持配置 GPIO。 如果是这种情况、因此在更新 GUI 工具之前无法配置用于多路复用器支持的 GPIO、您能否大致建议何时提供此功能?

    https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/p/962807/3562216

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Chuck 目前正在度假、在返回时将返回给您。 感谢您的耐心等待。

    谢谢、

    Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您让我了解 Emma、这不会是问题。

    同时、如果可能、我想补充以下问题:

    1. 器件型号 PTPS25750DRJKT 和 TPS25750DRJKR 之间的唯一区别是卷带配置吗?
    2.  TPS25750DRJKR 何时可广泛购买?
    3. 完成原理图后、是否可以将其提交给私人审核和反馈?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在与 GUI 所有者联系、以了解为什么 GPIO 不会为您显示。  我只是让我的 EVM 自己开始工作、因此我应该能够重现您的问题、并在本周早些时候解决。

    1. 两个器件型号之间的唯一区别是实际尺寸的大小。  

    2. 我会研究一下更大的实体何时可用并返回给您

    3. 我们可以在论坛上设置私人信息,以便分享私人资料供审查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Chuck、非常感谢。

    根据我所能知、GUI 应用当前不提供 GPIO 控制。 我找到 了此 主题、其中 Hari Patel 表示此功能(以及其他功能)即将发布:

    "对于 GPIO 事件、这是我们将支持的一项功能、但 GUI 工具中目前不提供。 我们计划在明年年初发布此功能。"

    我在其他地方看到过、下一个版本的 GUI 应用程序计划在1月底发布;也许 GPIO 控制将在该更新中提供?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GPIO 事件的 GUI 配置将用于下一个版本、当前该版本将于1月底推出。