This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5069, LM9061, TPS25947, TPS1663, TPS25982, TPS2663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/960183/lm5069

主题中讨论的其他器件:LM5069LM9061TPS25947TPS1663TPS25982TPS2663


尊敬的先生:

我们正在寻找一款具有高达1秒软启动功能(防锈电流保护)的负载开关、以便为直流链路电容器/直流总线充电、实现高达400V 的直流工作电压

输入:来自新娘整流器的 AC 至 DC。

直流电源不是纯净的、它包含一些纹波。

请提供一些与 LM9061 A 或 LM5069类似的 IC。

此致
Murthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murthy、

    感谢您的支持!

    遗憾的是、我们没有超过80V 工作电压的解决方案

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    即使对于80V DC,是否有任何时间长达1秒的软启动解决方案来控制浪涌电流??

    此致
    Murthy

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murthy、

    由于栅极上的 dv/dt 软启动电路、LM5069将支持较长的启动时间。  

    有关  更多详细信息,请参阅 www.ti.com/.../slva673a.pdf 中的“具有功率限制和 dv/dt 浪涌控制的2.2.2热插拔”部分和第3.2节设计示例

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    请查看带所有器件型号的软启动原理图

    我需要30秒的软启动输出直流电。

    请建议 r80、C70和 C71的值。
    检查适合我的应用的 D14和 Q8。

    此致
    Murthy

    e2e.ti.com/.../Soft_5F00_Start.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murthy、

    原理图连接看起来不错。 您能否将设计输入填入 LM5069设计计算器以检查 SOA 裕度并验证设计。 谨随函附上供参考。

    您的系统的额定电压为12V,低于6A? TPS25982、TPS25947、TPS1663是值得考虑的好选择。

    顺便说一下,什么因素推动了对30秒长启动时间的需求?

     e2e.ti.com/.../2477.snvu050d.zip

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    尊敬的先生:

    我无法打开该文档。 请考虑我的以下详细信息

    最小输入电压:10V 直流
    输入电压标称值:12V 直流
    最大输入电压:15V 直流
    IOUTMAX:2A
    t AMb:30

    COUTMAX:30000 μ F

    我将驱动高容性负载

    此致
    Murthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murthy、

    对于这些规格、TPS1663或 TPS2663是更好的选择。 请参阅 https://www.ti.com/lit/an/slvaeb9/slvaeb9.pdf