This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601:BQ25601RTW ||电池充电与放大器;放电不会随机工作。

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/958435/bq25601-bq25601rtw-battery-charging-discharging-not-working-randomly

器件型号:BQ25601

大家好、

我们使用 BQ25601RTW 电池充电器进行了一项定制设计。 电池充电有时无法正常工作。 这个问题是随机发生的。

当出现此问题时、

1.蓄电池电压良好(3.5至4.1V)。

2.我们已经为电池使用了10K 热敏电阻。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    在此、我将附上原理图以供参考。

    这是由 USB 供电的产品、因此输入电流限制为500mA @5V。

    e2e.ti.com/.../Battery_5F00_charger-_2600_-fuel-guage.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请访问 https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/890624 以了解 I2C 控制的 BQ2560X:原理图审阅和 PCB 布局设计提示。 请检查 DPM 是否被触发。 有关详细信息、请参阅 d/s 上的8.3.7.9动态电源管理。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    此问题并非随机出现。 这种问题发生在首次将电池连接到电路板的情况下。

    以下是观察结果、

    1.电池连接到电路板。

    提供了2.5V 输入。 未进行电池充电。 检测到电池、无缺失指示。

    3. 5V 电压被移除,并在此期间再次提供电池充电。 此后、每次电池充电都能成功完成。

    在不同的电路板上也观察到相同的行为。

    在经过一段时间(例如20分钟)后取出并连接电池时、情况也是如此。

    我们想了解、如果这是正常情况还是电路板有问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您提到了"2. 提供5V 输入。 未进行电池充电。 检测到电池、无缺失指示。'

    此时所有寄存器值是多少?

    您的意思是"检测到电池、无缺失指示"? 充电器没有电池检测功能。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    我们不使用 I2C 进行配置。 它用作独立充电器。

    1."检测到电池、无缺失指示"。 我们已连接状态引脚上的 LED。

    ->未连接电池时、它将闪烁以指示缺少电池。 但是、在此问题期间、LED 既不闪烁也不亮起。 这意味着充电器检测到电池。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    所有寄存器值是多少?

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们已经有一段时间没有听到您的反馈。 该线程被视为已解析和已关闭。

    谢谢、

    宁。