This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895M:充电不一致

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/959561/bq25895m-charging-not-consistent

器件型号:BQ25895M
主题中讨论的其他器件:BQ25895

我尝试使用 BQ25895为3000 mAh 锂聚合物电池充电。  我已将其配置为使用最大3072mA 的充电电流限制进行充电。  问题是、如果我使用电量耗尽的电池充电、它将每60秒停止充电大约20秒。  我连接了一个12V 非 USB 充电器、我正在对芯片进行编程、以便它具有3072mA 的充电电流限制、但它不会持续充电。  在充电的整个恒定电流阶段、它(IC)会持续中断充电、然后再次启动充电。  这里是我记录的充电周期图、它是每100毫秒读取寄存器并记录该数据。

现在、放大充电周期的开始、您可以看到充电会定期中断大约20秒。

我还附上了我用于创建这些图形的日志文件的摘录。  我的配置中是否有导致流程定期中断的东西?

谢谢、

Stevee2e.ti.com/.../BATTREGS1_5F00_CHARGE3_5F00_excerpt.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我应该在上一篇文章中注意到、数据以100毫秒的间隔进行采样。

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、

    有关 BQ2589X:原理图审阅和 PCB 布局设计提示、请访问 e2e.ti.com/.../874557; 有关 BQ2589x/BQ25898x 常见问题解答、请访问 e2e.ti.com/.../875386。

    通过 I2C 读取所有寄存器值将更容易调试。  STAT 和/或 INT 引脚也可指示 故障情况 。 另请检查  输入源是否过载、电流是否超过输入电流限制或 VBUS 引脚电压是否降至输入电压限制以下。 有关详细信息、请参阅 d/s 上的8.2.6.2动态电源管理。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。  我们已根据您发送的链接查看了原理图、并遵循了所有建议。   

    我们正在读取所有寄存器值。  附加到初始主题帖子的文件是在问题发生时对所有寄存器的读取。  名为 BATTREGS1_CHARGE3_excerpt.log 的文件是我记录的数据的快照。  这是一个 CSV 文件、其中所有寄存器均为十六进制文件、每行的最后两项是我们使用的电量监测 IC 报告的充电状态和电流(单位为 mA)。

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、

    您是否注意到数据记录中存在任何异常状态或故障? 尤其是对于 REG0B 和 REG0C?

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、

    我们已经有一段时间没有听到您的反馈。 胎面被视为已解析和已关闭。

    谢谢、

    宁。