主题中讨论的其他器件:BQ25895
我尝试使用 BQ25895为3000 mAh 锂聚合物电池充电。 我已将其配置为使用最大3072mA 的充电电流限制进行充电。 问题是、如果我使用电量耗尽的电池充电、它将每60秒停止充电大约20秒。 我连接了一个12V 非 USB 充电器、我正在对芯片进行编程、以便它具有3072mA 的充电电流限制、但它不会持续充电。 在充电的整个恒定电流阶段、它(IC)会持续中断充电、然后再次启动充电。 这里是我记录的充电周期图、它是每100毫秒读取寄存器并记录该数据。
现在、放大充电周期的开始、您可以看到充电会定期中断大约20秒。
我还附上了我用于创建这些图形的日志文件的摘录。 我的配置中是否有导致流程定期中断的东西?
谢谢、