This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25896:bq25896读取电池电压的精度。

Guru**** 2567505 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25896, BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/957731/bq25896-bq25896-accuracy-for-read-battery-voltage

器件型号:BQ25896
主题中讨论的其他器件: BQ25895

您好、先生、

您是否建议 bq25896的电池电压读取精度?

谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ian、

    充电器本质上是具有复杂状态机和模拟反馈环路的电源、而监测计是使用 ADC 和数字逻辑的微控制器。 BQ25895的电池监控功能是常规充电器之外的一项额外功能。 ADC 读数没有精度规格。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果不完全是数字、那么粗糙程度如何?

    示例 我可以说精度低于10%吗?

    谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ian、

    我们没有数据。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    还有一个问题、

    条件:电池4.1V、无 USB 输入、但测量的 Vbus=4.49V。 这意味着 OTG 处于活动状态吗? 或其他可能的原因?

    谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ian、

    您能否澄清测试条件、例如 VBUS (VBUS 引脚上的电压)、IVBUS、VBAT (BAT 引脚上的电压)、IBAT、VSYS、ISYS? 您只提到 VBUS 引脚上没有电源、VBAT=4.1V。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ian、

    我们已经有一段时间没有听到您的反馈。 该线程被视为已解析和已关闭。

    谢谢、

    宁。