This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5010:LM5010布局问题

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/959463/lm5010-lm5010-layout-issues

器件型号:LM5010

您好!

我们正在尝试使用输入电压范围为12V-70V 的 LM5010实现10V/1A。

在12V-24V 电压下、电流为1A 时提供9.4V 电压。

在该电压之上、例如在36V、48V 时。 电流下降到0.5A 时为9.4V、1A 时为2V。

以下是开关输出(黄色)、输出电压(绿色)和输出电压(蓝色)的波形:

另一个问题是、随着我将改变负载电流超过500mA、反馈电压从2.5V 下降到2.4-2.3、依此类推。

这是我的布局和原理图、如果有人可以审阅:

此致、

Anurag

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anurag、您好!

    感谢您分享您的原理图和布局。 您的原理图看起来不错、但您的布局可以改进。 由于这是电源路径的一部分、二极管和 Isen 引脚之间的连接应更短更厚。 SW 节点连接也是如此。

    您是否注意到以下两种情况之间的开关频率降低:

    当输入电压=12V-24V、10Vout、1A 时、输入电压=36V-48V、10Vout、1A 时?

    如果开关频率确实下降、则可能表示 正在检测器件电流限制、这会导致转换器限制输出电流并导致输出电压下降到低于所需设定值。

    此致、

    Harrison Overrurf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anurag、您好!

    我们几周内没有收到您的回复。 我希望这意味着你已经解决了你的问题。

    如果仍需要支持、请告知我们。

    谢谢、Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。

    我注意到开关频率降低了。

    但是、我无法获得新的 PCB 来进行测试。

    此致、

    Anurag

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anurag、您好!

    如果您在收到新的 PCB 后仍有疑问、请告知我们。

    此致、Jason