This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ-HI-Production:启动问题

Guru**** 2317430 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ-HI-PRODUCTION, MKST-3P-ALT-EV2300, EV2400, BQPRODUCTION, BQMTESTER
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/959028/bq-hi-production-launch-problem

器件型号:Bq-Hi-Production
主题中讨论的其他器件:MKST-3P-ALT-EV2300EV2400ADVANCED-BQMTESTERBQPRODUCTION

您好!

我刚刚下载了 BQ-Hi-Production、并且安装时没有任何错误。 当我执行它时、会显示以下错误消息:


它看起来像是一个 Java 问题。 有人可以帮帮我吗?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Javier、

    看起来程序在其搜索路径中看不到.exe,是否已将 Java 添加到路径变量中?

    让我与具有更多软件经验的人联系。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否正在使用 EV2300? BQ-HI 生产 需要 EV2300或 MKST-3P-ALT-EV2300

    以下是 BQ-HI-Production 的软件要求
    ------------
    * 32位 Java Runtime Environment 1.7或1.8
    * Visual Studio 2010可再发行软件包 -安装程序的一部分
    * EV2X00驱动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shirish、

    感谢您提供信息。

    我使用 Ev2400,并且安装了 Microsoft Visual C++ 2010 x86和 x64可再发行版本。

    我只是安装32位 Java Runtime Environment 1.7、现在错误是不同的。 现在出现一条指示日志的错误消息。 我附加了日志文件。  e2e.ti.com/.../1606238355976.log

    我等待你的评论 

    提前感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Javier、

    感谢您发送日志。 我建议在删除安装文件夹的所有内容后尝试重新安装。 另一种尝试方法是安装32位 Java 1.8

    日志表示问题出在依赖于与 EV2300通信的自动检测模块中。 我不确定 EV2400是否会导致问题。 您可以断开 EV2400与 USB 的连接、然后查看程序是否进一步移动。

    希望其中一个选项可以帮助您解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shirish、

    感谢您提供信息。

    我卸载了软件、删除了文件夹并 重新安装了该文件夹、并且问题已成为先决条件。 此外、在断开 EV2400的情况下启动软件、 问题仍然存在。  

    我已经安装了32 Java1.7,我将尝试使用 Java 1.8。

    还有其他解决问题的想法吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Javier、

    我尝试在 Windows 10 PC 上安装32位 Java 8更新74、它可以正常工作。 以下是确切版本的捕获。 发布、以便您可以使用相同的版本进行尝试。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Shirish、

    感谢您提供信息。

    我´ll 几天就试一下

     最好的雷加

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shirish

    我已经安装了 Java 32位,现在推出了 Hi Cell BQ 产品软件! 非常感谢!

    关于 这一点,我有疑问:  

    -我使用 EV2400、但 Hi Cell BQProduction 无法与电路板的 BQ 连接。 我看到有一张名为 advance-BQMTESTER 的特殊卡,是否需要该卡才能使用 Hi cell BQ Production SW?  

    -现在,我们使用 Battery Studio 对电路板中的 GI 进行编程,并校准电流测量值。 我认为 Hi Cell BQProduction 比 BQ Studio 更适合这种情况。 是否可以使用 Hi Cell Production 自动进行编程和校准?

    非常感谢您的参与

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高电芯 bqProduction 不使用高级 BQMTESTER。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shirish、

    感谢您的回答。

    是否可以直接使用 HiCell Production 对 BQ 进行编程和校准?  

    我n´t 通过 EV2400 (通过 I2C 端口2)与 BQ (在我的板中)以及高电芯产品连接。 请告诉我如何操作? 我找不到 Hi Cell Production 的用户手册。

    非常感谢您的参与

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier 好、

    BQ-HI 生产 产品页面显示它需要 EV2300。 我认为 EV2400不受支持。请尝试使用 EV2300。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shirish、

    n´t 有 Δ I EV2300。

    您能否确认 EV2400是否可与 Hi Cell Production 配合使用?  

    非常感谢您的参与。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier 好、

    BQ-HI 生产 旨在与 EV2300配合使用。 EV2300和 EV2400的硬件完全不同、因此它们不可互换。 此外、软件尚未更新以支持更新的 EV2400。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessica:

    感谢您提供信息。

    最诚挚的问候和 Merry Chirstmas!