This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM3478:升压转换器

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD17579Q3A, LM3478, CSD17579Q5A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/957605/webench-tools-lm3478-boost-convertor

器件型号:LM3478
主题中讨论的其他器件:CSD17579Q3ACSD17579Q5A

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我更改了两个部分、因为空间要求。 这些器件为:

D1 = SB20150TR 至 TSP20U60S S1G

M1 = CSD17579Q3A 至 CSD17579Q56

能不能告诉我结果有什么影响

此致、

皮埃特

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Piet、

    感谢您使用 LM3478进行设计。  您使用的拓扑是什么?

    谢谢、

    应用工程学的 Youhao Xi?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youhao:

    我使用升压拓扑

    • 输入12VDC/120W
    • 输出16VDC/7A

    此致、

    皮埃特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youhao:

    我忘记告诉您有关负载的信息。 负载为珀耳帖元件(TEC1-12706)

    此致、

    皮埃特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Piet、

    很抱歉、我找不到您所指的电路。 它是特定的 Webench 设计吗? 如果是、请分享。

    对于二极管和晶体管、请检查较小的器件是否能够处理功率耗散。 正如您提到的、它们较小、但结至环境热阻可能较高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brigitte:

    设计名称是 :76 LM3478MMX/NOPB

    此致、

    皮埃特

    e2e.ti.com/.../WBDesign76-_2800_16V_2D00_7A_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Piet、

    最好是打开 Webench 设计并在工具计算功率耗散是否可行时交换这些组件。

    BTW、新晶体管是 CSD17579Q5A、对吧? 我不希望在设计中更换此晶体管会产生很大的影响。

    使用新的二极管、您应该提高效率、从而降低电路板温度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Piet、

    我想你早就没有听到你的声音了,你已经解决了这个问题。 如果没有、欢迎联系我们。

    此致、

    Yichen