This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175:LM5175意外输出电压

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/956431/lm5175-lm5175-unexpected-output-voltage

器件型号:LM5175

大家好、

我将 LM5175用于降压/升压稳压器应用。 我针对电路板进行了测试、输出不是预期的电压。

我希望在7V 至20V 输入电压下获得14V 输出。 负载电流为4安培、但输出电压为1.8V、输入电压为9V 时无任何负载、电流为100mA。 我也可以私下分享我的原理图。

等待您的建议。  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alikann、

    感谢您使用 LM5175。  您是否愿意分享您的原理图供我们审阅?  您的电路似乎有问题。   

    另一方面、您能否订购我们的 LM5175 EVM、它是12V 输出、但您可以轻松修改以产生14V 输出电压、这可能有助于简化您的设计?

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否愿意与我分享您的电子邮件? 我可以发送原理图。  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alikaan、

    我向您发送了友谊请求、请在接受友谊后将您的原理图发送到私人 E2E 通信渠道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    我发送了消息。  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我测量了 VCC 引脚、通常应接近7V、但为3.22V。 我还移除了自举二极管、可以测量7V 电压。 当我再次焊接二极管时、稳压 VCC 为3.2V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、alikaan、

    如果 VCC 为3.2V、则有可能低于 UVLO。 因此转换器不工作、因此有必要确保在应用自举二极管时 VCC 上的电压降至3.2V。 这不是应该的。

    检查每个位置只有单个晶体管的电路可能是检查晶体管栅极电荷是否会导致问题的良好起点。

    请将 VIN 和 VISNS 引脚电压与15V 输入电压进行比较。

    开关节点应为矩形、并应显示350kHz、而测量结果并非如此。 请在一个示波器图上测量两个开关节点以及 VIN 和 VOUT。

    请检查 VCC 上的电容值、并使用示波器探针测量那里的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、  

    我更改了自举二极管、并删除了输出钽电容器。 LM5175 Excel 计算器表示最大 ESR 应为25m Ω、因此我有350m Ω。 我降低了总 ESR 5m Ω。 它正在工作、但当我将输入电压降低到9V 时、我将获得不稳定的输出。 控制器和电感变得很热。  

    我添加了计算 Excel。

    此外、LM5175是否需要升压模式的输出上的虚拟负载?

    谢谢。

    e2e.ti.com/.../LM5175-Buck_2D00_Boost-Quickstart-Tool-_2D002D00_-r9.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、  

    我更改了自举二极管、并删除了输出钽电容器。 LM5175 Excel 计算器表示最大 ESR 应为25m Ω、因此我有350m Ω。 我将总 ESR 降至5m Ω。 它正在工作、但当我将输入电压降低到9V 时、我将获得不稳定的输出。 控制器和电感变得很热。  

    我添加了计算 Excel。

    此外、LM5175是否需要升压模式的输出上的虚拟负载?

    谢谢。

    e2e.ti.com/.../7522.LM5175-Buck_2D00_Boost-Quickstart-Tool-_2D002D00_-r9.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、  

    我更改了自举二极管、并删除了输出钽电容器。 LM5175 Excel 计算器表示最大 ESR 应为25m Ω、因此我有350m Ω。 我将总 ESR 降至5m Ω。 它正在工作、但当我将输入电压降低到9V 时、我将获得不稳定的输出。 控制器和电感变得很热。  

    我添加了计算 Excel。

    此外、LM5175是否需要升压模式的输出上的虚拟负载?

    谢谢。

    e2e.ti.com/.../1007.LM5175-Buck_2D00_Boost-Quickstart-Tool-_2D002D00_-r9.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、alikaan、

    LM5175在任何模式下都不需要虚拟负载。

    在计算工具中、UVLO 设置为12V。 我希望这不会在实际电路中实现。

    如果您可以在转换器工作稳定(略高于9V)并且在9V 时显示不稳定行为(处于9V)时发送以下信号、这将非常有帮助:输出电压、VIN、SW1和 SW2位于一个示波器图上。 在另一个示波器图中:Vout、SW2、COMP 和 CS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    感谢您的回复。 我重新检查了补偿引脚组件、并修复了 CC1。 解决了。

    在输出端、我可以在50W 负载下测量接近1V 的纹波。 你有什么建议吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、alikaan、

    请发送您的实际原理图以及输出电压纹波的一些测量结果吗? 您可以在哪个输入电压和负载下观察到该纹波? 您能否在一个示波器图中测量输出电压、输入电压和两个开关节点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、alikaan、

    我想你早就没有听到你的声音了,你已经解决了这个问题。 如果没有、欢迎联系我们。

    此致、

    Yichen