This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25200:从 TPS2553电源开关进行设计迁移

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2553, TPS25200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/962975/tps25200-design-migration-from-tps2553-power-switch

器件型号:TPS25200
主题中讨论的其他器件:TPS2553

您好!

我正在进行一项设计  、该设计涉及从 TPS2553电源开关迁移到 TPS25200电子保险丝设计、因为我为 DRVR 封装分配了相同的布板空间、而且还有额外的输入 OVP 和更高的输入电压额定值。 是否有任何技术文档可以与我可以参考的设计指南相关?

此外 、对于具有 放电下拉功能的 TPS25200DRVR、 禁用时是否由于连续放电而存在任何用例限制?

BR、

Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

    TPS2553和 TPS25200的工作电压范围相同、封装尺寸也相似。 因此、它不会导致迁移问题。

    还有什么与您有关的问题? 有关使用25200进行设计  的信息、请参阅数据表的第9节"应用和实现"。

    此外、输出放电下拉 电阻有助于 确保负载实际上处于关闭状态、而不处于某些未定义的运行状态。 我不认为这是一个限制。

    此致

    Kunal Goel