This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3481:LM3481 SEPIC 转换器的可闻噪声。

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3481

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/953338/lm3481-audible-noise-from-lm3481-sepic-converter

器件型号:LM3481

我不熟悉直流/直流转换器设计。 请指导我解决以下问题。

我在我们的一个应用中使用 LM3481作为 SEPIC 转换器。 SEPIC 直流/直流转换器的输入电源电压范围为10-36VDC、输出为12V 0.5A。

当输入电源电压介于18-30V (0.190-0.160A)之间时、SEPIC 转换器开始发出可闻噪声。

当输入电源电压介于10-18V (0.300-0.189Amp)之间时,就不会出现这样的可闻噪声问题。

当输入电源电压介于10-30V (0.117-0.093A)之间时,就不会出现这样的可闻噪声问题。

下面是转换器的设计。 请告诉我 是否有任何解决方案可以消除 SEPIC 转换器中的噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yagita、

    感谢您使用 LM3481进行设计。  您的 L4是否连接到输入线路并不是很清楚。 缺少一个连接 DO。  您能否仔细检查并确保原理图是最新的?

    当电路开始产生可闻噪声时、您是否还可以监测 C34两侧到 GND 的电压?  请同时显示放大和缩小的示波器图片、以便我们可以查看概述和详细的信号波形。  

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、

    感谢您的评论。

    是的、您答对了、设计不完整。 该转换器具有10-36VDC 输入。 下面是它的完整捕捉。  

    我在 C34与 GND 的两侧均采集了24V (0.133Amp)的信号波形。 下面是放大和缩小图片。  请看 一下、并告诉我您对此有何看法。

    谢谢、

    Yogita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yogita、

    感谢您分享图片。 您能否解释一下当开关节点形状发生变化时、C34输入和输出侧照片中会发生什么情况? 您是否在那里执行负载瞬态?

    谢谢、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    感谢您的评论。  

    我没有执行任何负载瞬态、负载始终保持稳定。

    我在 DSO 上观察到了栅极脉冲、信号显示了20-29V (0.133-0.086A)输入电源范围内的占空比抖动。 请查看以下在不同输入电压下拍摄的快照。 SEPIC 转换器工作在10-36V 输入电源电压、12V 输出电压下。

    我期待您的答复。

    谢谢、

    Yogita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yogita、

    感谢您提供上述波形之外的波形。 由此看来、SEPIC 转换器的环路稳定性可能存在问题。 其中一个缺点是您在 C34输入侧照片上的第二篇文章中有一篇。 该部件看起来是正常开关的、然后开关节点在显示正弦行为之前会显示一些毛刺脉冲。

    您能否在这些条件下查看 COMP 引脚的示波器截图、并查看 COMP 引脚是否振荡?  

    谢谢、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    很抱歉耽误你的时间。 请从 COMP 引脚的 DSO 中找到以下快照、

    我期待您的答复。

    谢谢、

    Yogita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Yogita、

    COMP 似乎以大约10kHz 的频率振荡、这可能会导致可闻噪声。

    如果可能、请在一个示波器图中发送输出电压、输入电压和耦合电容器两侧的测量值。

    您是否遵循了本应用手册中的补偿计算?  

    如果是、请让我们使补偿非常慢以稳定转换器、然后检查我们需要做什么来满足补偿所需的系统要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    感谢您的回答。 请查看下图、其中显示了输入电压、输出电压、耦合电容器(C34)的输入侧和耦合电容器的输出侧的波形。  

    • 黄色:C32和 GND (即24V)上的输入电压测量
    • 青色  :C35和 GND (即12V)上的输出电压测量
    • 粉色  :耦合电容器 C34和 GND 输入端的波形
    • 绿色: 耦合电容器 C34和 GND 输出侧的波形

    我期待您的答复。

    谢谢、

    Yogita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yogita、

    环路看起来不稳定。 您能否测量环路波特图?  

    谢谢

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yogita、

    长时间没有听到您的声音。 我想您已经解决了这个问题。 如果没有、欢迎联系我们。

    此致、

    Yichen