This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS26630-33EVM:TPS26630-33EVM 闭锁不适用于欠压锁定

Guru**** 2553940 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS26630-33EVM, LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/962242/tps26630-33evm-tps26630-33evm-latch-off-does-not-work-for-undervoltage-lockout

器件型号:TPS26630-33EVM
主题中讨论的其他器件: LM5069

您好!

我在 TPS26630-33EVM 电路板上进行了一些测试。 我使用的是直流负载和电池。 EVM 在欠压阶段不会像过流故障那样锁存。 当我断开负载时、电压会变得更高。 如果 EVM 发生过流故障、我需要使用按钮进行复位。 我想对欠压故障使用相同的功能。  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alikaan:

    感谢您的联系。

    我们的器件不会因欠压故障而闭锁。 一旦器件脱离欠压级、便会恢复运行。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    您是否有此应用程序的任何器件型号?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alikaan:

    我们没有器件 会因欠压故障而闭锁。

    正如您提到的"当我断开负载时、电压会升高"-问题似乎是由路径阻抗引起的。 您能否增加负载侧或源侧的电容以吸收负载变化和测试期间的电压干扰?

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它与负载变化的阶跃响应无关。 当电压低至足以满足 UV 值时、控制器会关闭 MOSFET、但当 MOSFET 关闭时、由于电池的性质、电池电压会升高。 您是否有用于调整迟滞值的器件?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alikaan:

    请根据数据表中的图31、使用 LM5069控制器实现宽 UVLO 迟滞。

    此致、Rakesh