This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM74611:用于阶跃负载/浪涌电流瞬态响应

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: SM74611

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/962413/sm74611-use-in-step-load-surge-current-transient-response

器件型号:SM74611

大家好、

好的、我们收到了客户的询问、想要确认 SM74611。 为了让我不会错过任何信息、我将复制下面的查询。

"论坛中提到、该器件可用于开关频率不高的反极性保护。 如果系统设计为具有慢速瞬变、则该部件的性能良好。 是否可以通过使用输入和输出电容器来解决此问题?"

感谢您的参与、并期待您的善意回应。

此致、

梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maynard:

    为了让我们更清楚地了解您的问题、您能在以下方面提供帮助吗?

    • 什么是应用以及可以对  SM74611施加何种瞬变
    • 您能不能指出的是、您在其中获得 了有关该器件在高频下的反极性保护功能的信息