This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5569:无法将数据加载到 SRAM?

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/963033/lp5569-unable-to-load-data-to-sram

器件型号:LP5569

按照示例代码中提到的顺序、我们无法加载到我们在定制板(MCU MSP432)上运行的 SRAM 中

  • 是否有人列出了加载程序和 加载程序后启用引擎的寄存器写入序列
  • 如果启用了 i2c 自动增量、我们可以在一个字节模式下写入(开始-结束)(开始-结束)
  • 如何在一个字节模式或两个字节模式下写入程序存储器(开始--下一个数据--下一个数据-- (笑声) 结束)
  • 我们能否使用您的 GUI 界面对负载定制板进行编程
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好!

    可以检查 MCU 和器件之间的通信状态吗?

    "任何人都可以 列出寄存器写入序列、以便加载程序并在 加载程序后启用引擎"

    -是的。 指令序列可由您自己设计。

    "如果启用了 i2c 自动增量、我们可以 在一个字节模式下写入(开始-结束)(开始-结束)"

    是的,你可以。

    “应该如何在一个字节模式或两个字节模式下写入程序内存(开始--下一个数据--下一个数据--… (笑声) 结束)"

    -在参考示例代码中、启用 en_auto_incr 时、以下指令可以实现该函数。

    MAP_I2C_masterSendMultiByteStart (EUSCI_B1_BASE、0x50);//发送寄存器地址
    for (i=0;i<32;i++)
    MAP_I2C_masterSendMultiByteNext (eUSCI_B1_base、table_32[i+j*32]);//发送寄存器数据

    "我们能否 使用您的 GUI 界面对负载定制板进行编程"

    -请提供原理图以及您选择哪个 MCU,然后我将帮助您检查功能。