This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:符合 JEITA 标准的 bq4050配套电池充电器 IC

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ4050, BQ24745, BQ20Z40, BQ20Z45, BQ24616, BQ25883, BQ25886, BQ25792, BQ24725A, BQ24770, BQ24800, BQ25710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/957158/bq4050-bq4050-companion-battery-charger-ics-for-jeita-compliance

器件型号:BQ4050
主题中讨论的其他器件: bq24745bq20z40BQ24616BQ25883BQ25886BQ25792BQ24725ABQ24770BQ24800BQ25710

为保持 JEITA 合规性、您提供了哪些推荐的配套电池充电器 IC。 我们的设计将具有一个微控制器、用于与 bq4050进行通信、并根据需要将命令中继到推荐的电池充电器; 但是、如果有一个充电器可以独立运行(即不需要主机控制器接口)并保持 JEITA 合规性、这也很有帮助。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将需要有关电池配置和充电电流的更多信息。 我们的许多充电器都符合 JEITA 标准。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电池组信息如下:

    类型:锂离子7.2V

    容量:10350 mAh (74.52Wh)

    我可能需要稍微澄清一下这个问题。 我的理解是、bq4050执行了所有测量并提供了电池保护功能、当与适当的充电器配对使用时、这些功能可实现 JEITA 合规性、并且充电器也不必专门符合 JEITA 标准。 也就是说、bq4050和充电器的组合能够根据 bq4050的监控来调节充电电流、这使得使用 bq4050 JEITA 的充电/管理系统符合要求。  

    我可能会误解事情、所以如果情况不是这样、请纠正我。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gabe、

    充电器也符合 JEITA 标准、请参阅此文档  

    以下是一些可能适用的独立充电器。

    www.ti.com/.../products.html

    最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢大家分享这些文档。 我在尝试找到此问题的解决方案时参考了 JEITA 应用手册。 让我尝试更好地解释一下我需要什么。 我正在使用 COTS 电池组。 该电池组由电池管理 IC、bq4050、电池单元和其他组件组成。 支持电子器件以支持 bq4050运行。 我没有设计电池组、只能访问提到的引脚。 我假设在购买 bq4050之前已使用正确的保护/阈值功能对其进行编程。  

    我需要一个充电器、它将在独立模式下与该电池组一起工作、以保持 JEITA 合规性。

    应用手册显示以下内容:"电量监测计通常将充电电流和电压信息广播到智能电池充电器或键盘控制器、以便定期设置适当的充电电流和电压。 SMBuscontrolled 电池充电器、例如 TI bq24745、可用作从器件、通过 bq20z40或 bq20z45电量监测计从智能电池组获取充电电压和电流信息。"

    这句话中提到的部件和图4中的图都已过时。 我假设我可以为我的应用做类似的事情、但我不清楚我是否可以简单地将任何具有 SMBus 的 TI 充电器连接到电池组以形成独立解决方案、或者我需要一个微控制器来充当中介。

    还值得注意的是、有人在 e2e 板上提出了一个标题为"具有自主功能的电池充电器"的类似问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gabe、

    查看 BQ24616

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我已经看过这个器件、如果我不必连接 COTS 包、我会考虑它。 但由于我在上一个帖子中已经提到的原因、这将不起作用。 1) 1)我无法访问电池组热敏电阻2)它没有通信、因此我无法将 bq4050监控功能与此器件配合使用。 我需要一个将充电器与 bq4050器件一起使用的独立解决方案、或者如果您不提供独立解决方案、我只需要知道建议使用哪种 IC 将微控制器用作 SMBus 的主机。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于2S 锂离子电池、我们有几个符合 JEITA 标准的充电器。  

    BQ25886或 BQ25883 (升压充电器)

    BQ25792 (降压/升压充电器)

    BQ24616 (降压充电器)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定我需要采取哪些不同的措施来解释我需要做什么,但您的回答都没有回答我的问题。

    在提出这些问题之前、我没有过 SMBus、bq4050或您的任何电池充电 IC 的相关经验。 我花了一些时间来研究东西、我认为这里是我理解的。

    bq4050不是由我选择的、而是设计成我计划使用的电池组。 我无法访问电池组中的电池或任何监控电池组温度的热敏电阻,只能访问电池组的正负电压以及 SMBus 的数据线。 这些电池配置为2S2P。

    bq4050具有所有特性和功能、可在与正确的组件(仅充电器处于自主/独立模式或充电器加主机处理器(如果不需要自主模式)配对使用时提供 JEITA 合规性。 由于 bq4050在电池组内部使用、因此充电器不需要符合 JEITA 标准、因为它仅从 bq4050或微控制器获取基于电池状态的充电电流和充电电压的命令。 为了使自主模式工作、bq4050和电池充电器都必须符合 SMBus 标准、并且 bq4050必须设置为广播模式、以便所需的充电电压、充电电流和其他状态/故障监控能够定期传递给充电器。

    我还计划拥有一台主机(msp432微控制器)。 SMBus 标准允许这种情况、智能电池数据规范1.1版第4.1节对此进行了介绍、 但应用手册 SLUA475中的一个建议是、如果要将微控制器用作主机、而不是仅侦听 bq4050电量监测计广播信息的主机、则应禁用广播。 在第1.2.2节中,它指出:“由于这种困难,大多数主机系统不能识别 SMBus 规范的这一部分,而是充当总线上唯一的主设备。 因此,TI 建议为每个应用程序禁用广播消息,除非绝对必要。”

    我不确定这意味着什么,因为它似乎与 SMBus 数据规范标准中显示的有效操作方法相矛盾。

    为了回答我对推荐充电器的问题、我认为如果需要自主模式且没有主机处理器、那么唯一能正常工作的充电器类型就是设置为使用 SMBus 1.1版运行的充电器。

    如果不需要自主充电并且主机处理器充当主处理器、则任何可通过处理器控制电压和电流的充电器都将努力保持 JEITA 合规性。 这为不一定符合 SMBus 标准的充电器打开了选项。 采用这种方法时、处理器将根据 SMBus 标准定期对 bq4050执行 Ping 操作以获得建议的充电电流/电压、并将请求的值传递给充电器以保持 JEITA 合规性。

    如果我误解了您的产品与 SMBus 标准协同工作的意图、请告诉我。

    此外、 我希望对我上面提到的 SLUA475语句进行澄清、因为我想在 bq4050广播信息的模式下运行、并且主机定期请求某些电池状态参数、这些参数不是广播信息的一部分、例如来自的充电状态 bq4050。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gabe、

    [引用用户="Gabe Stout"]

    bq4050 不是由我选择的、而是设计成我计划使用的电池组。 我无法访问电池组中的电池或任何监控电池组温度的热敏电阻,只能访问电池组的正负电压以及 SMBus 的数据线。 这些电池配置为2S2P。

    bq4050 具有所有特性和功能、可在与正确的组件(仅充电器处于自主/独立模式或充电器加主机处理器(如果不需要自主模式)配对使用时提供 JEITA 合规性。 由于 bq4050 在电池组内部使用、因此充电器不需要符合 JEITA 标准、因为它仅从 bq4050 或微控制器获取基于电池状态的充电电流和充电电压的命令。 为了使自主模式工作、 bq4050 和电池充电器都必须符合 SMBus 标准、 并且 bq4050 必须设置为广播模式、以便所需的充电电压、充电电流和其他状态/故障监控能够定期传递给充电器。

    [/报价]

    感谢您对系统的详细解释。 基于此说明,充电器本身不需要符合 JEITA 标准,因为充电器只负责从 MCU 和/或监测计获取 ChargeVoltage()和 ChargeCurrent ()命令。 因此、任何2节 SMBus 电池充电器都可以工作。 根据所需的拓扑和架构、以下充电器可能都适用:

    • BQ24725A (降压拓扑、传统架构)
    • BQ24770 (降压拓扑、NVDC 架构)
    • BQ24800 (降压拓扑、混合升压架构)
    • BQ25710 (降压/升压拓扑、NVDC 架构)

    降压拓扑充电器会降低适配器电压、因此适配器电压必须高于电池的最大充电电压。 另一方面、降压/升压充电器可以升高或降低适配器电压、因此适配器电压不需要高于电池的最大充电电压。

    请查看本文、其中概述了传统、混合升压和 NVDC 架构之间的差异:

    https://e2e.ti.com/blogs_/archives/b/fullycharged/archive/2016/09/19/understanding-battery-charger-features-and-charging-topologies

    [引用用户="Gabe Stout"]

    此外、 我希望对我上面提到的 SLUA475语句进行澄清、因为我想在 bq4050 广播信息的模式下运行、并且主机定期请求某些电池状态参数、这些参数不是广播信息的一部分、例如来自的充电状态 bq4050

    [/报价]

    由于我只支持电池充电器、我将请电池电量监测计专家就有关 BQ4050广播的这个问题发表评论。

    谢谢!

    此致、

    Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Angelo、感谢您提供的信息以及指向此应用手册的链接。 我是否需要启动有关 bq4050和 SLUA475的新主题、或者其他人是否会在此主题中回答该问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gabe、

    我已将此主题转发给电池电量监测计团队。 有关 BQ4050和 SLUA475的问题、监测计专家应尽快与您联系。

    谢谢!

    此致、

    Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还没有听说过电池电量监测计团队的任何人。 请重新提交请求。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gabe、

    bq4050支持 JEITA、因此如果充电器支持电量监测计广播、则无需 MCU 即可使用。 以下充电器可与您的系统配合使用:

      • BQ24725A (传统拓扑)
      • BQ24770 (NVDC 拓扑)
      • BQ24800 (混合升压拓扑)
      • BQ25710 (降压/升压 NVDC 充电器)

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Wyatt、我对充电器/监控器组合的问题与 SMBus 标准有关。 我有一个器件选项列表、因此在器件选择方面不需要任何帮助。 我确实需要更好地理解应用手册 SLUA475中传达的有关独立模式/广播以及将微控制器用作主机或主控制器的建议的信息。  

    正是本节(1.2.2)特别需要您解释、因为它似乎与 SMBus 标准相矛盾。 它说:"对于在固件中实现的 SMBus 引擎、很难创建这种类型的行为。 µs 可轻松检测50 μ s 的空闲时间、但用于创建总线的端口引脚必须切换到输出、并且必须发送 START 位。 在此时间范围内、另一个主器件实际上可以控制总线。 如果另一个主控器控制总线、则固件控制总线不会检测到总线不再繁忙、这会导致仲裁丢失。

    由于这一困难、大多数主机系统不识别 SMBus 规范的这一部分、而是作为总线上的唯一主器件。 因此、TI 建议为每个应用禁用广播消息、除非绝对必要。"

    基于这一点、似乎您的系统中有一台主机需要从在广播模式下未提供的充电监视器获取信息、您不应将监视器设置为广播模式。 但这似乎与支持此布置的 SMBus 标准不符。

    我正在尝试做出正确的系统决策、即独立模式、其中微控制器是主机/主控制器、并定期向电池监控器询问剩余电量百分比等信息(这是我的首选方法) 微控制器请求充电电流/电压和其他东西、然后将这些请求传送到充电器。

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gabe、

    我建议您使用 MCU 获取充电电压和充电电流以传输到充电器。 如应用手册所述、当没有其他主机会导致仲裁错误时、广播模式更具设计性。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您深入探讨这个问题。