Other Parts Discussed in Thread: BQ34110, EV2400, BQSTUDIO, GPCCEDV
主题中讨论的其他器件:BQ34110、 EV2400、 GPCCEDV
您好!
作为大学协作与开发项目的一部分、我最近购买了 BQ34110电池电量监测计芯片、以监测 ZPERTECT 超级电荷库的充电状态。
为此、我购买了评估套件和 EV2400 I²C 接口模块。 下载完所有必要的固件、安装更新并正确插入所有内容后、我和我的团队注意到、提供的电压和电流值是正确的、但总容量是错误的。
在随附的屏幕截图中、我们可以看到、最大充电容量为2200mAh、而 Z经久 耐用的容量接近27Ah。 这种测量误差在逻辑上会导致剩余电量、相对充电状态和平均续航时间出现误差、因为软件认为电池比实际电池小得多。
我们尝试通过保持电池与软件的连接来循环电池充电/放电、 我们重新启动软件并断开并重新连接电池、 认为电池可以校准测量值、但无法正常工作。 上次平均空电时间是18分钟一整晚,因为 Z耐用 能长时间供电。 因此、我将与您联系、以了解是否有方法校准 BqStudio 上的移动电源的容量。
谢谢、
Nathan
Bruxelles 自由大学工程学生。