This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63060:TPS63060

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24075, TPS63060, TPS63020, TPS63802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/958591/tps63060-tps63060

器件型号:TPS63060
主题中讨论的其他器件: TPS63020TPS63802

尊敬的:

我可以在  我的设计中使用 BQ24075进行电池充电管理(使用3.7V 电池)。

我想使用 TPS63060将输入电压调节到3.3V

我的要求:

输入:2.8 (BATTERY)至5.5 (BQ24075),

所需输出:VOUT = 3.3V、电流= 1A。

我知道 VOUT 在整个输入范围内将为3.3V。 我的怀疑是、我是否会通过输入电压范围获得恒定的1A?

谢谢、此致、

P.Akhil。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 P.Akhil:

    我建议使用具有较低输入电压的降压/升压转换器、例如 TPS63020。 它专为您拥有的较低输入电压范围而设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的建议,我将更改我的设计,但请澄清,

    使用 TPS63060不符合我的要求、或者考虑到我的要求、TPS63020是一个更好的选择。 和  

    如果使用电流为1A 的 TPS63020、是否在整个输入范围内获得3.3V 电压?

    谢谢、此致、

    P.Akhil。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 P.Akhil:

     根据您的要求、TPS63020将提供更高的效率、并在整个范围内进行调节。

    如果可变频率适合您、TPS63802将是满足您要求的最佳选择。