This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53015:TPS53015:UVLO

Guru**** 2538720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53015, TPSM5D1806, TPS543620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/962804/tps53015-tps53015-uvlo

器件型号:TPS53015
主题中讨论的其他器件: TPSM5D1806TPS543620

您好!

我将 TPS53015器件用作降压转换器、以便从电池中生成5V 电压。 我想保证、当 VIN 过低时、器件不会损坏或产生与5V 不同的张力。

0:当 VIN 过低时、器件是否会损坏或 VOUT 降至5V 以下?

1/如果 VIN 对于所需的 VOUT (=5V)过低,器件是否在没有任何外部电路的情况下禁用自身? 我有点困惑数据表中的 UVLO 保护是什么以及它的用途是什么。

2当 VIN 低于特定电压(大约8V)时,是否有办法禁用器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    问题0 -当 VIN 过低时、器件是否会损坏或 VOUT 降至5V 以下?

    不可以、如果 VIN 降至过低、TPS53015将不会损坏、但是

    是的、当输入电压不再支持5V 输出时、由于最小关断时间230ns (典型值)施加的最大占空比限制、输出电压将降至5V 以下。 当输入电压降至约5.7V (最大占空比为88%)时、输出电压将开始下降并跟踪88%的 VIN、直到 VOUT 降至约3.4V、此时欠压保护将触发并关断转换器。

    问题1 -如果 VIN 对于所需的 VOUT (5V)过低、器件是否在没有任何外部电路的情况下禁用自身?

    否  当 VIN 无法再保持 VREG = 4.0V 时、欠压闭锁(UVLO)会禁用开关、这会影响内部 MOSFET 开关和运行 TPS53015控制逻辑的模拟电路的完整性。

    问题2 -当 VIN 低于特定电压(大约8V)时、是否有方法禁用器件

    是的。  当 VIN 小于8V 时、您可以添加外部逻辑来将 EN 引脚驱动为低电平。  通常、这可以通过具有内置基准电压的外部比较器和来自 VIN 的电阻分压器来实现。  如果生成12V 电源的转换器提供"电源正常"功能、该电源正常功能也可用于驱动 EN 引脚。

    遗憾的是、TPS53015的 EN 引脚在其阈值中设计的精度不足以假定 EN 引脚被用作 UVLO 引脚、此引脚带有一个从 VIN 到 GND 的分压器直接连接到 EN 引脚。

    如果您需要一个提供可编程 UVLO 功能的电源控制器或转换器、请让我详细了解您的应用需求、例如负载电流和其他功能、我可能会推荐一些东西。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的

    ~ TPS53015将有一个最短关断时间(数据表中提到的典型值为230ns)、此时间将限制它的最大允许占空比(D Δ V = Vout/Vin)、 随着 Vin 越来越低、接近目标输出5V、甚至低于目标输出5V、控制器将达到无法进一步增加占空比的程度、从而将输出电压保持并调节到预期值。 当器件尝试在这个最大占空比条件下运行时、输出电压将下降。

    1如果 Vin 继续低于、使 VREG5 (其输入连接到 Vin 的内部 LDO)低于其 UVLO、器件将关断并停止开关、输出将降至0V。

    2 TPS53015没有数据表中指定的精确 EN 阈值、否则、如果确实如此、您只需在 EN 引脚上添加一个电阻分压器来设置您想要禁用稳压器的 VIN 电压。 TPS53015指定了最小逻辑高电平 EN 阈值1.6V 和最大逻辑低电平 EN 阈值0.5V。 这两者之间的这种宽范围未定义、无法实现~8V 的精确禁用点、同时可确保器件也在标称输入电压(12V?)下启用。 TPS543620或双路输出 TPSM5D1806等其他降压稳压器规定了严格的 EN 阈值范围、因此可使用连接到 EN 引脚的电阻分压器来设置精确且可重复的 VIN 开/关阈值。 如果您愿意使用其他器件、我建议您使用 WEBENCH 并输入您的输入和输出电压及电流要求、以查看满足您的工作要求的可用器件。 与 TPS53015中的逻辑电平相比、我提到的大多数较新器件具有精确的 EN 阈值。 如果您必须使用 TPS53015、请考虑使用 电压监控 器来精确检测用于禁用 TPS53015的电压、监控器的逻辑输出驱动 TPS53015 EN 引脚。

    此致、
    Kris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来像 Peter 和我都对此做出了回应:)希望这些信息能有所帮助。