This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:4引脚和6引脚短路测试

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/962918/ucc28070-4pin-and-6pin-short-test

器件型号:UCC28070

您好!

我将在开路短路测试中通过短接 IC 的每个引脚来测试 UCC28070器件。
不仅确认相邻引脚短路、而且确认短路不规则。
其中、当4引脚(VSENSE)和6引脚(IMO)短路时、反馈控制不起作用、设置为400V 的输出电压上升至600V。
之后、输入线路中的保险丝被熔断、运行停止。
(问题)
当4引脚和6引脚短路时、输出电压会被限制在大约600V。 这种情况的可能原因是什么?
6引脚(IMO)内部电路是否受影响?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您的线程已分配。 您很快就会收到回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kaji、

    当 Vsense 连接到 IMO 时、Vsense 无法调节到基准电压、在这种情况下、输出电压将增大、因为控制器始终尝试提升电压以使 Vsense 电压等于基准电压。