This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61322:在与短路条件等效的稍低电压下具有非常高的电流消耗

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61322, TPS61099, TPS7A02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/958303/tps61322-very-high-current-consumption-at-slightly-lower-voltages-equivalent-to-a-short-circuit-condition

器件型号:TPS61322
主题中讨论的其他器件: TPS61099TPS7A02

你好、李  

我尝试使用 TPS61322和 TPS61099 EVM 板为我的电路供电。 我得到的结果相同、转换器进入高电流消耗模式/短路类型行为、并以非常高的速率持续对电池放电(远高于未使用转换器时所连接的传感器的耗电)

请提出可能的问题和可能的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mayank、

    这很奇怪。 我们需要逐步调试电路。

    您是否有电源而不是电池来为 EVM 供电?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经使用电源进行了测试、如果使用3.3V 外部电源供电、则不会出现问题。

    另一个注意事项是、我现在尝试使用3.7V 锂聚合物电池、因为它可以提供更高的电流。 我计划使用 TPS7A02将此3.7V 转换为3.3V。 它是否看起来是一个不错的选择。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mayank、

    很抱歉缺少该帖子。 如果电池电压始终高于3.3V、这是正常的