This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS546D24:TPS546D24 WebBench 设计

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS546D24, TPS546D24A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/962843/webench-tools-tps546d24-tps546d24-webbench-design

器件型号:TPS546D24

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我使用 WebBench 生成电源电路原理图、从而使用 TPS546D24生成0.84V。 但是、我的输出仅为0.79V。  是否有人熟悉此器件以提供帮助?

我的设计参数:

-输入:11.4V 至12.6V

输出:0.84V

-输出电流:35A

-开关频率:500kHz

Thankse2e.ti.com/.../35A_4000_0.84V_5F00_TPS546D24.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    您共享的 Webench 文件专为 TPS546D24A 而不是 TPS546D24而设计

    虽然 TPS546D24和 TPS546D24A 在很大程度上是引脚对引脚兼容的、但它们具有不同的引脚检测解码功能。

    对于 TPS546D24A、 VOUT = 0.84V 的 VSEL 编程选项 为 Rtop = 86.6k、Rbot = 26.1k

    对于 TPS546D24、 VOUT = 0.84V 的 VSEL 编程选项为 Rtop = 187k、Tbot = 44.2k

    在 TPS546D24器件上对 TPS546D24A 进行引脚编程时、需要考虑的更大因素是 compensation_config 选项以及环路是否可靠稳定。  最好从 TPS546D24切换到 TPS546D24A。