This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS544C25:TPS544C25过流

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS544C25

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/962753/tps544c25-tps544c25-over-current

器件型号:TPS544C25

大家好、团队、

我确实看到一些 TPS544C25 触发过流事件。

当过流设置为40A 时、我可以通过 PMBus 测量的电流在20-24A 范围内。

因此、从"稳定"电流中、我看不到过流。

PMBus 带宽不允许像比较器那样快速测量/检测峰值、因此我并不感到惊讶。

然而、由于稳定电流低于 OC 阈值、因此测量该值是触发 OC 事件的电流峰值。

问题:

  • 是否有方法测量 OC 模块检测到的电流峰值?

我看不到有任何问题发生

  • 您建议使用什么来测量电流峰值?
  • 是否有任何内部设置/寄存器来启用一些延迟以实现短峰值? 检测窗口或类似窗口?

只有持续时间更长的时间才会被检测为过流。

谢谢、

日落

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    TPS544C25在低侧 FET 导通时间(通常称为关断时间)内使用低侧 FET 上的压降来测量遥测和 OC 故障的平均电感器电流。  虽然无法测量 TPS544C25检测到的精确电压、但您可以对其进行估算。

    1) 1)在低侧 FET 导通期间直接测量 SW 节点。

    虽然您需要校准低侧 FET 的 Rdson 测量值、但使用差分探头测量 SW 到 PGND 之间的电压可以测量 TPS544C25的电流感应电路检测到的电流限制。  内部电路将在低侧 FET 导通时间的前半部分对 SW - PGND 电压进行采样、然后在开关周期的剩余时间内将电压锁存在中点。  然后、这个保持的值被传递到 ADC 和电流限制电路以获得平均电流。

    2) 2)直接测量电感器电流

    添加一个与电感器输出端子串联的小引线、可以直接测量电感器电流、然后再次测量低侧导通时间中点的电流以进行电流测量。

    3) 3) R-C 观测器测量

    在电感器上添加 R-C 可以将电感器的 DCR 用作感应元件。  将电阻器连接到电感器的 SW 端子、将电容器连接到电感器的 VOUT 端子、电容器上的差分电压将与电感器纹波电流成正比。

    在低频时、电容器电压将完全等于平均电流乘以电感器的 DCR。  要使逐脉冲交流电流匹配、您需要将 RC 时间常数调整为等于电感器的 L/DCR 时间常数。  选择一个方便的电容值、例如100nF、并计算所需的电阻、因此 R = L /(DCR x C)

    在这种情况下、电容器两端电压的差分测量将表示电感器中的交流纹波电流、前提是电感器不会开始饱和。

    遗憾的是、TPS544C25不支持 IOUT_OC_FAULT_RESPONSE 设置、其中 OC 故障会被忽略一段时间。

    另一个需要考虑的问题是、触发的不是低侧 FET OC 故障、而是高侧电流限制。  为了感测高侧 FET 中的电流、TPS544C25将高侧 FET "导通"期间的 SW 电压与 VDD 引脚电压进行比较。  如果 VDD 引脚连接到远离 TPS544C25的 VIN、或在 VDD 和 VIN 之间有一个 R-C 滤波器、则导通期间输入电压上的交流纹波可能会由于 VDD 和 VIN 之间的外部压降导致高侧 OC 提前触发。

    检查原理图和布局。  如果 VDD 和 VIN 之间有一个滤波电阻器、则测量 VIN 上的交流纹波电压和流入 VDD 引脚的电流。  增加 VDD 滤波电阻、使 VIN 到 VDD 的直流电流导致的压降大于 VIN 上观察到的交流纹波、从而将任何误差抵消到高侧短路保护。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。

    非常详尽。

    此致、

    日落

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    很高兴为您提供帮助。  我现在将关闭此主题。  如果您有任何其他问题、请随时发布新主题。