This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS544C20:行为@轻负载

Guru**** 2811595 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS544C20, TPS549D22, TPS549B22, TPS548D22, TPS548B22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/962297/tps544c20-behavior-light-load

器件型号:TPS544C20
主题中讨论的其他器件: TPS549D22TPS549B22TPS548D22TPS548B22

您好、E2E、

我没有看到任何有关 TPS544C20轻负载行为的说明、它是否支持 DCM 运行?

如您所知、在典型 DCAP 控制中、进入 DCM 后、FSW 将降至极低、它如何避免 低于20kHz 的噪声? 此外、如何降低 DCM 的纹波和 PWM 抖动?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

      即使在轻负载电流下、器件也始终以 CCM 模式运行。 请参阅数据表的第8.4.1节。

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这意味着始终采用 FCCM、似乎轻负载效率不是其应用的考虑因素。

    TI 是否有类似的器件会进入跳跃模式或 DCM?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

      您能否查看 TPS549D22? 这具有 Eco Mode

    您的 VIN、Vout、Iout 条件是什么?

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps549d22.pdf

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    这取决于您所说的"相似"的含义

    正如 Gerold Dhanabalan 所指出的、TPS544C20不会在自动跳跃模式下运行、而是在轻负载电流甚至负负载电流下运行完全同步(强制 CCM)。

    TPS549D22和 TPS549B22提供了 D-CAP3模式控制架构、可通过编程实现 AutoSkip、从而在较轻负载时进入脉冲频率调制模式、并使用 VOUT_COMMAND 保持 PMBus 接口和 VOUT 控制、但它们不提供遥测功能来报告输出电压、电流和温度。

    如果您正在寻找具有集成 FET 但没有 PMBus 的 D-CAP3转换器、您可以考虑 TPS548D22或 TPS548B22、它们分别类似于9D22和9B22、但没有 PMBus 接口。

    我们不提供同时具有集成遥测和自动跳跃功能的 PMBus 转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Peter 提供的信息。 PMBus 接口将更适合我的应用。

    然而、Eco-mode 将带来低频噪声问题。 对于一些小电流 TI D-CAP3降压转换器、我看到了一种名为"OOA"的模式、可避免<20k 的音频噪声。

    在 TI 的中高电流降压转换器中、似乎没有可用的此类功能。 原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    DCM 下 COT 电源转换器的开关频率通常由 Fo x ILOAD/ICRT 提供

    其中、当电感器纹波电流刚好达到零负载电流时、Icrit 是临界导通负载、而 Fo 是 CCM 开关频率。

    对于工作频率通常为500kHz 的开关转换 器、在临界导通电流的1/20或小于1%满负载功率时、通常会观察到25kHz 频率。  对于需要这些更高负载电流的应用、例如数字处理器、在1%或更低功率下运行时、其对可听噪声的敏感度通常很低、因此在这种低功耗模式下维持更高开关频率所需的额外功率耗散通常是不可取的。

    如果在较低的电流下需要超出音频工作范围、则可以调整电感器大小、使 ICRI 保持 在最大负载电流的10%甚至5%、从而将开关频率25kHz 保持在满负载电流的1%以下。

    如果您希望使用 PMBus 进行故障报告和输出电压控制、我推荐使用 TPS549D22、或采用25A 版本的 TPS549B22。