This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23754:CB/IEC 62368-1安全认证

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23754, TPS23734
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/962858/tps23754-safety-certification-of-cb-iec-62368-1

器件型号:TPS23754
主题中讨论的其他器件: TPS23734

您好!

我是否可以知道 TPS23754是否已获得 CB/ IEC 62368-1认证?

请提供建议!

谢谢、此致、

老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、  

    TPS23754于2008年发布、IEC 62368-1于2014年发布。 因此、它不可能是为它设计的。  

    但是、TPS23754确实符合 IEEE802.3.at 标准、该标准应符合该标准的前一版本 IEC 60950标准。  

    TPS23734是 TPS23754的直接替代产品,TPS23734是802.3.bt,我相信它遵循 IEC62368。 请阅读802.3.at 和802.3.bt 标准以了解更多信息。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师