This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77216:COUT 和 DOUT 是否能够驱动 LED?

Guru**** 2523440 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/963128/bq77216-are-cout-and-dout-capable-of-driving-an-led

器件型号:BQ77216

在 BQ77216数据表中、我不太清楚该器件的高电平有效版本的 COUT 和 DOUT 引脚上有多少可用功率。  高电平有效版本是否有足够的可用功率来驱动 VOL617A 光耦合器上的 LED?  目标电流为5mA 或更高。  正向压降最大为1.5V

如果我们可以使用高电平有效版本来驱动 LED、则可以节省板上的一些成本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nate、

    遗憾的是、这些输出无法驱动您需要的电流。 最大输出电流为4.5mA。

    此致、

    Matt