This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:UCC28780-TIDA-01622变压器放大器;输出

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28780

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/962759/ucc28780-ucc28780-tida-01622-transformer-output

器件型号:UCC28780
主题中讨论的其他器件:TIDA-01622

您好:

您能用比率来重申变压器的预期输出  

PRI:SEC = 5.5:1

PRI-AUX:3.14:1

Pri:AUX2 = 4.4:1

这些数字似乎适用于20V 输出。 用户可以从 SLUC644c 电子表格中验证这些内容。

AUX2的用途是什么?

此外、在 TIDA-01622原理图中、变压器显示为22:4:5:13

22:5表示 BOM 中引用的 WI 数据表所暗示的 AUX2线圈而不是 AUX1。

22:13似乎非常高的匝数比:但原理图显示 AUX2已整流,随后是激励跟随器以驱动 UCC28780。 此选项的理由是什么?

如果您希望获得5V 输出、这是否意味着转换器必须以22:4的非最佳模式运行? 除非 LDO 从20V 降至5V?

是否可能存在拼写错误:AUX1的匝数比应为22:3.14、而不是22:13?

这是相当令人困惑的。

如果您对这些比率有任何评论、我们将不胜感激。

Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我有一位应用工程师帮您解决这个问题。  他们很快就会回来。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    此参考设计是一种标准 PD 输出、可调节电压范围为5V 至20V。

    对于20V 输出, AUX2绕组用于 VDD 电源。 因此 VDD 电压大约为20V * AUX2/SEC =20* 5/4 =25V

    对于5V 输出、AUX2+AUX1绕组用于 VDD 电源、因此整流电压大约为5*(5+13)/4 =22.5V、请注意、AUX1整流路径之后有一个 LDO。  而 LDO 的基准电压为15V。 这意味着 LDO 将在输出电压为20V 和15V 时被禁用

    两个 AUX 绕组 电路在 PD 设计中很常见,与仅使用一个 LDO 相比,这是一种效率更高的解决方案。

    希望这可以回答您的问题。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jaden

    哦,这很整洁!

    感谢您的说明。 和变压器比

    我们现在将关闭此帖子

    Robin