主题中讨论的其他器件:TIDA-01622、
您好:
您能用比率来重申变压器的预期输出
PRI:SEC = 5.5:1
PRI-AUX:3.14:1
Pri:AUX2 = 4.4:1
这些数字似乎适用于20V 输出。 用户可以从 SLUC644c 电子表格中验证这些内容。
AUX2的用途是什么?
此外、在 TIDA-01622原理图中、变压器显示为22:4:5:13
22:5表示 BOM 中引用的 WI 数据表所暗示的 AUX2线圈而不是 AUX1。
22:13似乎非常高的匝数比:但原理图显示 AUX2已整流,随后是激励跟随器以驱动 UCC28780。 此选项的理由是什么?
如果您希望获得5V 输出、这是否意味着转换器必须以22:4的非最佳模式运行? 除非 LDO 从20V 降至5V?
是否可能存在拼写错误:AUX1的匝数比应为22:3.14、而不是22:13?
这是相当令人困惑的。
如果您对这些比率有任何评论、我们将不胜感激。
Robin