This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM72445:#39;SM72445#39;有关低功耗异常运行的问题。

Guru**** 2589890 points
Other Parts Discussed in Thread: SM72445

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/960701/sm72445-sm72445-inquiries-about-abnormal-operation-at-low-power

器件型号:SM72445

您好、TI 专家。

一家客户公司正在使用的是 S.M.A.R.T. 72445'进行开发、但在低功耗情况下、发生了异常操作并提出了问题。

该电路的配置与所附文件中的 EVM 板相同。

调查内容如下。

*当施加45V 输入时、测量以下波形。

*在 SM72445的 VIIN 引脚上测量1V、导致低功耗异常运行。

据说 EVM 板上也会出现同样的现象。 (请参阅下面的波形)

我们请求对此问题进行软件解决方案审查。

-与 AIIN 引脚电压浮动现象相关

  -可使用 I2C 在 Reg4中设置每个模拟值偏移。

  我查找了字段的内容,但除了上述内容之外没有其他内容。

(问题)

1、它是8位十六进制数据吗?我能理解1位为5V/1024采样吗?

2. 8位数据是否无符号? 是否已签名?

3.是否有办法提供-Offset?

请检查并回复。

如果您有任何疑问、请告诉我们。  谢谢你。

e2e.ti.com/.../Comment_5F00_SM3320_2D00_RF_2D00_EV_5F00_Schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Grady、

    感谢您发帖。  请您澄清问题到底是什么吗?  您能否告诉我们、当客户测量上述波形时、负载条件是什么?  它应该是 CC 或 CV 负载。  请指定 CC 或 CV 设置。   

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao Xi

    感谢您的回答。

    我们会在询问客户后回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我期待您的客户提供相关信息。

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我是这个问题的提问者。

     

    我通常使用 cc 负载、但没关系。

    因为无论负载如何、都会出现该问题。

    仅施加 VCC 电压、SM42445电流感应输入引脚产生电压。

    因此、在低功耗时会出现传感问题。

    为了检查是否存在电路问题、我还测量了所有移除了 AIIN 的连接、测量结果与下图相同。

    AIIN 和 AIOUT 输出相同的电压。

    但是、当连接感应电路时、我们查看下图。

    因此、我想知道为什么 SM72445电流感应输入发生电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jiwon、您好!

    输入源是什么?  你可以给我展示一张图片吗?

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我附加了我们的仿真器图片。

    但我在 think..it's 上没有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供信息。  它解释了。  不应在输入端使用直流电源。  SM3320是 MPPT 电路、需要太阳能电池板或仿真器。  直流源完全击败了 LM72445的 MPPT 算法。  简而言之、我们的测试条件和方法不正确。  

    请使用 PV 仿真器或真实太阳能电池板测试 SM3320。  它具有特定的 I-V 曲线、以便 LM72445正常运行。  

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sorensen 图片设备是 PV 仿真器。

    我们是太阳能逆变器开发公司。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jiwon、您好!

    抱歉、如果我误认为输入源、但我在网上搜索了 Sorensen DCS80-15E、结果显示为直流电源:

    https://www.ntecusa.com/3372_DCS%20series.pdfdocs/

    您确定它是 PV 仿真器吗?   

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用 TERRSAS 程序。

    此外、我们测试了一个真实的太阳能电池板、得到了相同的结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jiwon、您好!

    感谢您提供信息。 我需要检查 AIIN 和 AIOUT 内部是否有一些有源电路。  我只知道它内部有 ADC、但在采样期间可能会有一些有源电路打开。  这可能需要一些时间才能发现、因为它是一个传统器件。  但是、我认为这不会影响 mppt 性能。  

    谢谢

    Youhao