This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40322EVM-074:TPS40322 EVM 在 VIN 开/关时具有负电压

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40322

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/956318/tps40322evm-074-tps40322-evm-has-negative-voltage-in-vin-on-off

器件型号:TPS40322EVM-074
主题中讨论的其他器件:TPS40322

尊敬的 E2E 团队:

我的客户测试了 TPS40322 EVM、发现以下测试项目中的负电压约为-250mV。

1、OLP 测试、C1 (黄色):VIN、12VdcC2 (红色):Vout 、使用短探头测试 TP7和 TP22、发现输出电压为负电压



2. VIN 开/关测试、C1 (黄色):VIN、12Vdc、C2 (红色):Vout、使用短探头测试 TP7和 TP22、发现输出电压为 负电压


3、EN 开/关测试(输出添加开关)、C1 (黄色):VIN、12Vdc、C2 (红色):Vout 、使用了探头测试输出端子 、发现输出电压 为负电压

负载0A

负载30A


上述波形是否正常? 谢谢。

 

此致  

摇滚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您是否在该测试中使用了电子负载? 由于将 EVM 板连接到电子负载的导线的电感中存在能量存储、因此看到类似的效果并不少见。 您能否使用电阻器负载重新尝试测试?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的客户在该测试中使用了电子负载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    您对 TPS40322 EVM 是否有任何看法、即存在负电压问题? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rock、您好、您能让他们在电路板上焊接电阻负载(无长导线)的情况下尝试一下吗? 我认为这只是测量方法的一个赝像。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rock:

    此主题将关闭、因为我们有一段时间没有听到您的声音。

    谢谢