主题中讨论的其他器件:TPS40322
尊敬的 E2E 团队:
我的客户测试了 TPS40322 EVM、发现以下测试项目中的负电压约为-250mV。
1、OLP 测试、C1 (黄色):VIN、12Vdc、C2 (红色):Vout 、使用短探头测试 TP7和 TP22、发现输出电压为负电压
2. VIN 开/关测试、C1 (黄色):VIN、12Vdc、C2 (红色):Vout、使用短探头测试 TP7和 TP22、发现输出电压为 负电压
3、EN 开/关测试(输出添加开关)、C1 (黄色):VIN、12Vdc、C2 (红色):Vout 、使用了探头测试输出端子 、发现输出电压 为负电压
上述波形是否正常? 谢谢。
此致
摇滚