This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL1963A:最大输入电压为27V?

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TL1963A, LM317-N, LM317, LM1086

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/962704/tl1963a-vin-max-of-27v

器件型号:TL1963A
主题中讨论的其他器件: LM317-NLM317LM1086

TL1963A 的 DS 列出了绝对最大输入电压和输出电压为±20V。
然后、它列出了最大输入-输出电压差值为20V。
许多 LDO 只是列出了 DS 中的最大输入-输出电压。

我有一位客户在考虑其他供应商的器件、我非常喜欢 TL1963A DCQ 封装的封装尺寸/输出功率/热特性。  

问题是、该器件需要支持1.4V 的输入输出电压差、VIN = 26.4V、VOUT = 25V、最大负载电流为1.1A。
这是一个真正独特的情况...但是、这些是输入/输出要求。
根据输出总线电容、还需要一些浪涌电流。

我知道 DS 列出的绝对最大输入电压和输出电压为±20V、但是否存在内部器件结构原因、为什么高达27V 或30V 的输入电压会损坏或损坏器件? 还是该 VIN/VOUT 仅基于器件可以支持的内部导通元件上的最大压降?

我们是否可以运行特征评定/仿真来查看器件是否能够支持高达26.4V 的更高输入电压和25V 的输出电压?

如果需要脱机、我在目录中。

PS:我确实找到了 LM317-N、它看起来很完美...但有一些原因我不喜欢它...但我不记得它现在是什么... fa
LM317℃℃DCQ 封装、因此 LM317 DCY 封装的 Δ W/W 比 TL1963A DCQ 封装的 Δ W/W 高出近10 μ W/W。

第三方器件列表、对于"与 DCY 相似"的封装、散热 TJA 约为22℃μ A/W、 列出了单层/四层测量的 JESD 规格...这是疯狂的热性能...除了小型封装之外,这也是我们真正需要的一件事...我很难找到合适的器件。

Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、  

    我仔细审核了您的请求、我知道输入电压和输出电压之间的差分电压仅为1.4V。 但具有26V 输入电压超出绝对最大值、可能会降低器件的可靠性并导致损坏。  

    在释放 LDO 时、我们始终尝试提供尽可能最佳的输入范围、这意味着如果数据表已列出20V 为最大值、则器件的设计和测试电压仅高达20V。 有多种因素会阻止20V 器件在高于20V 的电压下运行。 在设计中、所使用的晶体管都具有额定电压、这些是所使用组件的特性。 在鉴定中、该器件通常已经过1000小时的功耗测试、并且可能处于最大输入电压下、以确认器件的可靠性。  

    如果热性能与 DCY 类似、您是否愿意使用任何其他封装?  

    此致、  
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    另一个封装很好、只要它小于10x11、并且具有很好的热性能。
    我℃℃竞争对手器件采用 TO-263 (5引脚)封装、并将 TJA (4层 JESDEC 测试)列为20.3 μ W/W、而我们类似的封装 TO-263 (3引脚)则为41 μ W/W 我℃很难相信具有相似尺寸的封装(散热焊盘)可能会有大于20 μ W/W 的变化...因此我可能会坚持使用 LM317系列。

    为了记录在案、我已经看到器件在某些条件下的特性仅达到上一代版本规格、并且在进一步检查后、器件实际上支持更宽的工作范围。 这是该帖子的背景。 看看是否确实按照器件的真正最大规格进行了表征。 它看起来是这样的、20V 是真正的绝对最大值。 谢谢。

    此致、

    Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、  

    我们拥有的最接近满足其要求的 LDO 是 LM1086、但 VDO 非常接近其1.4V @ 1.1A 的最大规格 下面是 BDxxFD0 (客户正在考虑的器件)与 LM1086之间的规格比较。

    此致、  
    Jason Song