This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PTH08T255W:以前提出的问题

Guru**** 2590150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/962851/pth08t255w-previous-issues-asking

器件型号:PTH08T255W

您好、Kris F

请参阅以下捕获。

禁止/ UVLO 捕获

2.输入电压捕获

3.输出电压捕捉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的

    理解这些波形有点困难、因为不清楚它们是否及时对齐以及如何对齐。

    我对抑制波形有一些疑问。 您知道吗?当波形恰好在0 x 除法(中心)之后消失时、会发生什么情况? 在信号消失之前、当 INH 信号的高电平为400mV 时、应禁用该器件。 这是情况、还是在第三个波形中输出似乎在切换的情况下?

    同样、还不清楚这3个信号波形是否/在哪里及时对齐(x 轴)。