This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25619E:BQ25619E BATFET 禁用且 USB 电源关闭时会发生什么情况

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25619E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/962984/bq25619e-what-happen-when-bq25619e-batfet-disabled-and-usb-power-goes-off

器件型号:BQ25619E

您好!

我正在进行一个项目、该项目将使用 BQ25619E 作为充电 IC、并使用它通过 USB 电源适配器(5V)为锂聚合物电池充电。 因此、当有 USB 电源时、我们希望使用来自 USB VBUS 的全部电源、并且在电池电压低于3.7V 之前不要为电池充电。 为此、我们希望使用 充电 IC 的 BATFET 禁用功能。 但问题是、当在 BATFET 禁用时关闭 USB 电源时、系统电压也会随 USB 电源关闭。 当 USB 电源在系统电压关断之前关闭时、是否有任何方法可以从 BATFET 禁用状态打开 BATFET?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sajin、

    如何通过硬件或软件使用切换/CE 来防止不必要的充电、而不是使用 BATFET 禁用功能。 如果您使 BATFET 处于启用状态、则电池将能够在移除适配器时为系统负载供电。

    BATFET 禁用功能更适用于长期存储或运输条件。

    此致、

    Ricardo