This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 通过 PWM 信号调制到 FB

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LM61440, LM76003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/963045/vout-modulation-through-a-pwm-signal-into-the-fb

主题中讨论的其他器件:LM61440LM76003

您好!

我正在寻找合适的36V 输入、12V 输出、3A 输出降压转换器、该转换器能够在更改输出的同时在 FB 分压器上叠加直流信号。

直流信号将是 PWM 输入的平均(LP)输出。

我正在查看新的 LM7600x。

您在这种实施中是否看到任何缺点?

但斯克要提前很多时间

kr

Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincenzo:

    另请考虑我们全新的 LM61440低 EMI 转换器系列。 但是、如果您需要60V 输入、那么 LM76003就是您的选择。 通过向 FB 注入电流来调整 VOUT 应该很好--只要验证在 Vout 极端值处的补偿,因为陶瓷 Cout 的有效值会随电压的降低而降低。

    此致、

    Tim