This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:bqstudio 中未显示 CHEMISTRY 选项卡

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ27426, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/962972/bq27426-chemistry-tab-does-not-appear-in-bqstudio

器件型号:BQ27426
主题中讨论的其他部件:BQSTUDIOEV2400

您好!

我使用 EV2400 板和 bqStudio 1.3.101版连接至电量监测计(bq27426)。

化学选项卡不会出现在 bqstudio 中。

请提供建议。

谢谢、

雅龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所附 bqstdio 的屏幕截图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yaron、您好!

    此监测计是 ROM 监测计、具有预编程的化学 ID、无法更改。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Wyatt,

    我知道、这是、但如何从3个预编程选项中选择正确的选项?

    谢谢、

    雅龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yaron、您好!

    您必须向监测计发送命令、您可以遵循 TRM:

    5.1.15CHEM_A:/B/C 0x0030/0x0031/0x0032

    该子命令指示电量监测计在复位后动态更改活动化学成分。 应在运行 Chem_A/B/C 命令后执行 SOFT_RESET。 此子命令仅在电量监测计未密封时可用。 执行此命令后、将设置控制状态字 CHEMCHANGE、以指示化学成分已更改。

    还有一个使用 MCU 手动执行该操作所需的确切命令示例。

    此致、

    Wyatt Keller