This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62410:有助于提高相补角

Guru**** 2501415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/954705/tps62410-helps-on-phase-margin-improvement

器件型号:TPS62410

我尝试了不同的 CFF 来提高控制环路相位裕度、但通过更改 CFF 值似乎没有太大的改进空间。 我已阅读并遵循 TI 应用手册 SLVA289B、根据负载阶跃响应的测量值计算 CFF 值。 计算出的 CFF 约为68pF。 我尝试 了47pF ~ 330pF 范围内的不同值。 最好的一个( 就相位裕度而言)是 CFF = 82pF。 请参阅随附的示波器截图、了解负载从100mA 变为 400mA 时的阶跃响应。 根据阶跃响应波形、相位裕度约为30度、这仍然小于 控制环路无条件稳定所需的40度。  

电路说明:我们的设计使用 TPS62410的转换器2生成1.5V 电压。 75k 欧姆和51.1k 欧姆电阻用作分压电阻以设置电压。 使用82pF 前馈电容器、该电容器与75k 电阻器并联。 此降压转换器使用2.2uH 电感器、而22uF 陶瓷电容器用作 Cout。 MODE/Data 引脚接地。 EN1和 EN2连接到+5V 输入电压。  Cin 是 一个10uF 陶瓷电容器。  

问题/请求:

1.  请告知我如何改进控制环路相补角。

2、最大值是多少 ADJ2引脚上的泄漏电流? 我在数据表中找不到它。  但是、数据表显示 DEV_1的最大泄漏电流为1uA、我假设最大泄漏电流为1uA ADJ2上的泄漏电流也为1uA。 如果我错了、请纠正我的问题。  基于此假设、由于 此泄漏电流导致的输出电压误差、因此无法在数据表中的建议范围内选择这些分压电阻器的电阻。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jake、

    在我们进行详细讨论之前、您能否提供完整 的电路图?

    谢谢你。  

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Excel、

    感谢您的回答。 请参阅电路原理图。  我 在上一条消息中得到的阶跃响应范围截图是 R140 = 0欧姆、C51 = 82pF。

    谢谢

    Jake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jake、

    感谢大家分享原理图、看上去一切正常。


    再次澄清。 瞬态负载期间的 Vout 振荡仅在1.5V 电源轨上发生。 正确吗? 除了22uF (C192)之外、是否有其他输出电容器连接到1.5V 电源轨? 如果在负载侧放置了输出电容器、则也会影响环路稳定性。


    您能否移除 C51并检查瞬态响应?


    顺便说一下、请分享 PCB 布局的屏幕截图。

    谢谢你。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、我们在3.3V 电压轨上也有类似的东西(瞬态负载期间的 Vout 振荡)、但比在1.5V 电压轨中的情况好一点。 我添加了一个与 R135并联的150pF 外部 CFF 、以击打这些振荡。 您能否确认 这是一种正确的方法?

    我们在靠近负载器件的1.5V 电源轨上额外增加了11个电容器(总共约为6.4 uF)。  它们如下所示:

    0.1uF   X 7

    2. 1nF    X 2.

    3. 1uF    X 1.

    4.7uF    X 1.

    请参阅移除 C51后的瞬态响应的示波器截图。 我测量了振荡频率。 大约为54khz。 根据该频率以及 R137和 R142、计算出的 CFF 约为61pF (基于 TI 应用手册)。 我已经尝试了68pF、然后尝试了33pF、47pF、82pF、100pF 等其他值。 C51=68pF 和 C51=82pF 时的瞬态响应非常接近、但 C51=82pF 稍微好一点。

    另请参阅 下面的 PCB 布局。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jake、

    感谢大家分享波形和布局。

    当1.5V 电源轨上没有 CFF 时、瞬态响应变得最差。 您是否尝试将 CFF 提高到高于82pF? 我希望瞬态响应将进一步改善。 一旦您实现所需的瞬态响应、请执行波特图测量、目标的相位裕度应大于45度。

    对于3.3V 电压轨、请同时执行波特图测量(PM => 45度)、以确定控制是否稳定。

    有关 PCB 布局、请参阅以下评论。

     散热焊盘和 GND 引脚应直接连接 在顶层

    FB 电阻器应直接连接到 IC 的 GND 引脚(参见下图)

    请遵循 随附文件中所示的 PCB 布局参考

    e2e.ti.com/.../TPS62410_5F00_slvuat3.pdf

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jake、

     您能否在 R140 = 0欧姆的情况下在 C51上尝试150pF 并检查瞬态响应?

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Excel、

    感谢您对 PCB 布局的评论。 我将在下一个电路板旋转时进行这些更改。  

    关于 C51不同电容的瞬态响应、我曾尝试过47pF、68pF、82pF、100pF、120pF、 150pF、330pF。 没有它们就足够好了。 相对而言、最好的是82pF。 以下是 C51=150pF 时的两个示波器截图、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是 C51=330pF 时的两个示波器快照。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是 C51= 100pF 的两个示波器快照

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    C51 为330pF 时、情况会变得更糟、因此我没有进一步增大该值。  

    Jake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是 C51=120pF 时的瞬态响应的两个示波器截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还有 C51=120pF 的示波器截图。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jake、

    感谢您分享波形。 我同意、进一步增加 CFF 似乎不会改善瞬态响应。


    顺便说一下、我们的现场团队已经安排了与我们的内部讨论来支持此案例。 为了避免沟通错误、我建议我们使用我们的现场团队进行进一步讨论、而不是使用此平台(E2E)。

    请告诉我您的想法。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Excel、

    如果可能、我希望继续与您合作。 此时、我不想让另一位工程师来帮助 解决这种情况。

    到目前为止、您的工作做得很好。 您指出了我们的 PCB 布局问题、并要求我尝试不同的值来查看瞬态响应的变化。 我认为我们正在顺利向前迈进。 我们已经达到了我无法解决的地步,需要你们的帮助。   

    上周三,我与逊尼派和罗素·拜德举行了一次介绍会。 他们是我们的新客户经理和 现场应用工程师。 我们在本次会议中讨论了该电源问题。

    谢谢、

    Jake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jake、

    注意到。 我们仍然可以在本主题中讨论您的问题、同时、我将与团队内部保持一致、以便 我们都保持同步。

    我还有其他建议供您进一步评估您的董事会。

    1.您能否在电路板上执行波特图测量 并检查相位裕度? 它应该为=>45度。

    2.您有 TPS62410 EVM 吗? 如果您有、则可以将  电路板+1.5V 电源轨上的所有无源组件值(L8、C192、R137、R142、C51)复制到 EVM。 如果具有更新组件值的 EVM 在瞬态负载期间未显示任何电压振荡、则我们可以得出结论、该问题可归因于 PCB 布局。

    3. 评估 EVM 后、您确认问题与 PCB 布局有关、请根据下面的布局建议重新设计其中一个电路板。 如果 电压振荡 最小化、那么我们可以确认问题 与 PCB 布局有关。

    请告诉我您的想法。

    此致、

    Excel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们这里没有用于测量相补角的设备。 此外、我现在还没有 TPS62410 EVM。 Russs 正在为我订购一个、一周后我可能会收到。

    根据我们上周会议的讨论、我捕获了 Vout 上出现的正常运行、瞬态和低频噪声期间的开关节点波形3。 对于瞬态1、我看到导通时间逐渐从275.7ns (在施加额外 的330mA 负载之前)变为291.5ns (在施加额外的330mA 负载之后)。 对于输出电压上出现噪声的开关信号、我无法真正给出详细信息。 由于开关频率较高、因此当我们保留噪声图时、很难看到有关开关信号的详细信息。 请参阅示波器截图。 红色的一个是带有交流耦合的 Vout、黄色的部分是开关节点信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还使用纯电阻负载测试了3.3V 电源(Vcout = 10uF)。  我断开了电路板上的所有负载、并通过一个外部15欧姆电阻器提供220mA 的稳定负载、使用一 个额外的10欧姆电阻器并联来提供330mA 的负载阶跃变化。

    我已经注意到、低频噪声现在与电路板负载的噪声不同、电路板负载中包含26uF 电容。 它的噪声似乎更小、并且噪声频率更低。 我已经测试 过 CFF=150pF 和不使用 CFF 的情况。 当 CFF=150pF 时、它看起来具有稍大的相位裕度。 请参阅随附的 3.3V 电源示波器截图    ,配置为 CFF=150pF、VCOUT =10uF、外部稳定电流负载为220mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另请查看  有关3.3V 电源噪声和阶跃响应的示波器快照, 配置   为无 CFF、Vcout =10uF、外部稳定电流负载为220mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jake、

    感谢您分享波形。

    当您使用10uF 输出电容器断开到系统负载的3.3V 电源轨时、纹波电压和瞬态响应都将改善。 请参阅下面的建议。

    1、Cout = 10uF;CFF = 150pF @ 3.3V 电压轨时、能否将 R136直接连接到 TPS624210的引脚8而不是 GND 焊盘? 检查纹波和瞬态负载波形。 本实验的目的是确定问题是否与 FB 电阻器布局有关。

    2.将 Cout 从10uF 增加到26uF (10uF + 16uF)、以模拟转换器看到的系统的实际电容。  再次检查纹波电压和瞬态负载波形。

    如果上述配置的一切正常、我们相信该器件能够支持您的应用。

    顺便说一下、我们还无法进行 EVM 评估、因为实验室中没有可用的板。 我们预计将在本周末或下周初收到该邮件。 随时为您发布任何更新。

    此致、

    Excel

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jake、

    您能否重新测量波形并包括 VIN?

    谢谢你。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Excel、

    在 Cout = 10uF、CFF = 150pF、3.3V 电源轨的情况下、我已经完成了重新设计、将 R136直接连接到 TPS62410的引脚8、我看不到低频噪声纹波和阶跃负载瞬态响应的改善。  请参阅下面的噪声波形和瞬态响应波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在外部电阻负载 CFF=150pF 的情况下,并在 R136上重新工作(将 R136直接连接到 TPS62410的引脚8),我还使用 以下值增加了 Cout:

    1. COUT = 26uF,如您所建议。 我看不到明显的变化

    2. Cout = 48uF、使用我们的原始条件进行仿真、即 Cout = 22uF 加上 负载上的26uF 去耦电容。 我本来期望性能会更差、但也没有看到明显的变化。  

    请参阅 Cout=26uF 时的低频纹波和瞬态响应:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另 请参阅 Cout=48uF 时的低频纹波和瞬态响应:

    根据我在这些信号波形中看到的结果、电源在外部电阻器负载下具有更好的性能(即使 Cout =48uF 时也是如此。)  

    为了进行比较、这里是电源(Cout-22uF 和 CFF=150pF)在电路板上具有系统负载时的阶跃响应。 这些波形是在我们对 R136进行返工之前捕获的。 我认为、即使我们根据外部电阻器负载测试将 R136连接到 TPS62410的 PIN8、情况也是如此。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jake、

    感谢您分享波形。

    我认为、在新设置下、瞬态负载期间的 Vout 波形没有电压振荡、而纹波电压上的高频振荡仍然存在。 无论如何、能否重新测量瞬态负载和纹波电压并包括 VIN 波形(将示波器探针置于 IC 的 VIN 和 GND 引脚上)? 我想知道电压振荡是否可归因于 IC 电源电压。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Excel、

    正如您所建议的、我已经了解 了带/不带负载阶跃变化的 Vin。 输入会产生一些小噪声、其中一些会与输出纹波噪声同步、但有些则不同步。 测试设置为:具有外部电阻器负载的3.3V 电源轨、Cout= 48uF、CFF=150pF、R136直接连接到 TPS 62410的引脚8。 请参阅示波器截图。 红色的是 Vout、黄色的是 Vin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jake、

    感谢您分享波形。

    您能否确定瞬态负载和替代状态条件下的波形?  我 将请拉塞尔安排一个对话会,以加快我们的讨论,并解决你的问题。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Excel、

    在我上一帖子中的四个示波器快照中、前三个示波器快照具有负载阶跃变化、最后一个示波器快照没有负载阶跃变化。  

    在第一个示波器屏幕截图中,黄色通道( Vin )具有直流耦合,而在其余三个示波器屏幕中,两个通道都具有交流耦合。

    谢谢、

    Jake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jake、

    让我们在明天 的细节中讨论一下您在我们的整体评估过程中的评估进度。  

    谢谢你。

    此致、

    Excel

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Excel、

    根据我们今天上午的讨论、我已经对1.5V 轨电源进行了返工、以便将 R142直接连接到 TPS62410的引脚8、并检查了瞬态响应。 我看不到改进。

    请参阅随附的示波器截图。 电路配置为:C51 = 82pF、C192 = 10uF、系统负载连接到1.5V 电源轨。

    谢谢、

    Jake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jake、

    感谢您分享波形。 更改 R142连接似乎没有任何改进。

    您能否使用 VIN、ILOAD、SW 引脚和 VOUT 信号在测试条件下捕获波形? 请放大波形、以便我可以看到 SW 引脚的行为(请参阅下图)。 最后、在输出端添加一个 Rload、使器件在 PWM 模式下运行、然后执行瞬态负载(也捕获信号)。  

    顺便说一下、您可以将数据发送到我的 TI 电子邮件帐户、以便我可以立即回复。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jake、

    在我们内部讨论问题时、我将关闭此主题。

    谢谢你。

    此致、

    Excel