This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM33606:需要多个电源轨时的 LMZM33606 Cin 选择

Guru**** 2527290 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZM33606, LMZM33604, TIDA-01167

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/962296/lmzm33606-lmzm33606-cin-selection-when-several-power-rails-are-required

器件型号:LMZM33606
主题中讨论的其他器件: LMZM33604

你好!

我们希望将 LMZM33606用作主直流/直流降压转换器。

我们的设计需要4个独立的电源轨:12V (3A)、5V (5A)、3.3V (5A)、3.3V (5A)。

我们计划使用4个 LMZM33606 (或1个 LMZM33604和3个 LMZM33606)共享同一电源输入连接器。

输入电源为6V 电池25V (8S 也应支持34V)。

我想澄清几个问题:

1) 1)我们是否需要为每个 LMZM33606 模块使用相同的输入电容器? 每个 LMZM 器件具有2x10uF 陶瓷电容+ 33uF 钽电容?

是否可以将其组合在一起或使用较少 数量的电容器 ?  

DS " 7.3.2输入电容器选择

LMZM33606 μF 20 μ F 的陶瓷型输入电容。 仅使用高质量陶瓷

具有足够额定电压的 X5R 或 X7R 型电容器。 μF 建议额外使用33 μ F 的非陶瓷电容器

瞬态负载要求应用的电容。"

2) 2)当器件的高侧有许多陶瓷电容器时、对于浪涌电流、您有什么建议?

TI 是否提供了良好的做法或"经验法则"原理图?

我们希望避免 "AN88"中描述的过压情况。

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anton:

    每个电源模块应在 VIN 和 GND 附近放置一个20uF 的本地电容器、以减少回路。 电池输入可以有一个用于抑制输入电压线路的单大容量高 ESR 电容器。 然后、输入电源轨分离到 LMZM33606的4条单独路径、每个电源模块都有自己的20uF 输入电容。

    2. SS/TRK 引脚可用于控制软启动并有效降低启动期间的浪涌电流。 器件内部设置为5ms 软启动、然后您可以选择一个电容器、使软启动时间超过5ms。 此外、前面提到的高 ESR 大容量输入电容器也应有助于实现这一点。

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    1.一切都很清楚,谢谢!

    2.软启动功能可以有效降低负载(低侧)的浪涌电流。

    但是、我要问的是高侧的电容器充电过程。

     对于4个 LMZM 电源轨、我们将具有几乎100uF 的输入陶瓷电容。

    我担心会发生过压瞬变。

    如果是8S 电池(最大35V)、则尖峰期间电压增加20%以上将超过 LMZM 允许的最大电压(最大42V)。

    LT ( www.analogue.com/.../an88f.pdf )提供的应用手册很旧,但有问题说明。

    因此、我正在寻找建议或良好做法来避免这种情况。 您可以与 TI 分享吗?

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anton:

    感谢您提供参考应用手册、我了解这里的问题。  

    有关常见12V-24V 电池的输入保护、请参阅此 TI 设计(TIDA-01167)。 我相信这款用于高侧保护的设计参考适用于您的系统。

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    非常感谢您的帮助和澄清!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气。 感谢您使用 E2E 论坛。