This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PTH12050W:履带连接到 Vin 时的启动毛刺脉冲

Guru**** 763750 points
Other Parts Discussed in Thread: PTH12050W
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/957671/pth12050w-start-up-glitch-with-track-tied-to-vin

器件型号:PTH12050W

使用输入电压= 12V、输出电压设置为5V 或3.3V 的 PTH12050W。 跟踪引脚连接到 VIN、禁用引脚未连接。

当模块以零负载或接近零负载加电时、大约18ms 后会在输出中出现毛刺脉冲、开关噪声变得更加明显。  

有关5V 输出模块、请参阅下图。

干扰的原因是什么?

我怀疑这与模块完成软启动初始化并希望遵循 Track 输入有关。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    我可以帮助解决这个问题、但需要一些时间来阅读有关该部分的详细信息。 我最近才开始支持它。 我将在明天提供更新。

    您能否分享有关模块外部输入和输出电容器的一些详细信息?

    谢谢、
    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    我将通过电子邮件向您发送原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    我已经查看了该模块的设计信息、我看不到 TRK 函数导致这种情况的任何原因。 TRK 功能通过使用放大器驱动模块中所用控制器的 FB 引脚来实现。 如果 TRK 电压高于 VOUT、则放大器不执行任何操作。 如果 TRK 电压低于 VOUT、放大器会将 FB 电压驱动得更高、并在基准电压处停止、因此控制器的行为与输出处于调节状态类似。 当 TRK 引脚电压被拉高时、它会有效地禁用放大器对电路的影响。 然后、模块中的控制器将使用其 SS 引脚启动。

    所用控制器的 SS 引脚通过钳制误差放大器的输出来限制占空比。 由于占空比当然会随 Vin 变化、我想知道在这段时间内 Vin 电压是否也在上升? 但是、较低的 Vin 需要较高的占空比或较高的 COMP 电压、因此我认为这不会对启动产生影响。 此外、数据表中给出的40ms 时间要求似乎是基于控制器 SS 完成所需的时间。

    由于我看不到模块执行此操作的任何原因、因此我想知道在其电路板上是否有其他事情在18ms 打开。 可能是该模块正在供电、还是加载输入以使输入产生干扰的模块? 我想、如果输入上有足够大的干扰、它可能会传递到模块的输出。

    此致、
    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    感谢您对此进行深入研究。  我将检查干扰发生时可能发生的任何系统事件。

    另一位信息-初始 POST 中的示波器图具有大约10mA 的负载电流。  如果负载增加到大约200mA、 则毛刺脉冲的大小会显著减小、从大约600mV 降至大约200mV。  假设另一个系统事件是干扰源、是否有任何有关负载电流如何影响此情况的想法?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    今天我没有机会再次查看这个。 我将在星期一提供最新信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    这里是启动的另一个示波器捕获。  这显示了两个电源模块的12V 输入上电以及输出响应。  黄色波形图是具有极低负载的5V 模块、紫色波形是具有更高负载的3.3V 模块、可能为150mA、绿色波形是两个模块的12V 输入电源。  

    请注意、所关注的电压毛刺发生在每个模块的不同时间、间隔约为1.6ms。 当干扰发生时、12V 输入不会显示任何干扰。  这意味着常见的系统事件不是这些干扰的来源。 每个电源轨上没有与干扰重合的已知负载事件、但对此想法的进一步研究仍在进行中。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您分享 Mark。 我同意这些波形看起来像是由模块引起的干扰、因为它们不是同时发生的。

    他们能否在启动期间测量模块的开关节点? 采样时间和时间刻度应足够小、以便查看各个开关脉冲。 如果此下降是由模块引起的、我们预计在输出电压下降时会看到一些跳过或缩短的脉冲。

    下图应有助于显示测量开关节点所需的探测位置。

    编辑:将图像更新为更实用的探头点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    以下是在模块加电期间监控开关节点的一些波形图。  第二个是干扰发生时间(启动后约18ms)的缩放。 请注意、当节点在第一个完全开关事件时下拉时、会发生干扰。  在此之前、开关节点看起来好像处于不同的模式、节点永远不会下拉至接地。 这与一些省电模式或二极管仿真模式有点相似、其中开关节点在短高侧突发后处于高阻抗状态。  

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    这些波形非常有用。 这种干扰似乎来自模块。

    启动期间输出电压过冲足够大、模块中的控制器开始跳过脉冲。 在跳过脉冲时、模块中使用的控制器的相位引脚似乎有足够的电流突发、足以保持输出稳定。 开关节点处的这些突发似乎不是功率 MOSFET 开启。 这些电流突发可能是控制器中控制电路的一部分。 我对控制器没有太多的详细信息、无法进一步解释导致这种情况的原因。

    器件最终开始正常切换。 然而、当它达到此值时、COMP 电压(与内部斜坡相比误差放大器的输出)需要增加到足够大的值以获得正确的占空比。 因此、第一个开关周期的占空比太小、因此能量从输出中拉出、从而导致下降。 之后、占空比稳定下来、输出被调节。 我们可以预期更高的输出电压会产生更大的干扰、因为 COMP 电压需要增加更多以实现正确的占空比。

    这些干扰是否适合应用、我们只需要了解它们发生的原因、还是需要帮助它们消除干扰? 输出上的负载肯定有助于消除这些毛刺脉冲、因为这有助于防止器件进入跳过脉冲的模式。

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    一些更新。   

    最好能更好地理解这个问题。  负载可能对干扰敏感、尤其是3.3V 输出模块。  下游负载可能会将毛刺脉冲检测为欠压条件并导致问题。 了解原因将有助于找到缓解问题的方法。

    下面是5V 输出模块响应的附加波形图。  第一个图为空载、第二个图加载5 Ω 电气负载以生成1A 负载。  

    显然、模块的控制模式会在出现干扰时发生变化。  在图的第一部分、控制看起来不会切换低侧 FET、而是使用二极管进行再循环。 请注意、当低侧 FET 导通时、与完全导通后相比、低电压如何更低。 二极管导通后的振铃也意味着开关节点为 Hi-Z 一旦模块完全导通、 低侧在 开关周期的整个剩余周期内保持有效。  

    我曾经想过的一个问题是、在输出上添加外部电容是否会有所帮助。  这应该在控制模式转换时为负载提供电流、并减少毛刺脉冲导致的压降量。  你怎么看?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    感谢您的更新。 这些波形同样非常有用。 是的、模块中的控制器在特定点之后才会开启 LS FET。 起初、我以为它可能正在进行二极管仿真、但这些波形显示 LS FET 根本无法导通。 到 LS FET 的转换开始导通会导致这种下降。

    增加更多的输出电容肯定有助于降低骤降的振幅。 这将在模块在转换期间灌入电流的几个周期内保持输出。 我试图想出一种方法来估计他们需要达到某种程度的下降目标、但我尝试简化估算的方法似乎效果不好。 我假设如果转换器在整个开关周期内灌入电流、则需要多大的电容来将下降限制在一定的值。 我计算~180µF 了0.1V dip 对应的 Δ I、但在大约这么大的电容下、它们看到的 dip 比这个多。 可能导致这种情况的两个因素。 外部电容的 ESR 会导致更大的骤降或模块灌电流持续2个或更多周期。

    因此、我建议尝试两件事。

    1. 使用较低的 ESR 外部电容。 如果执行此操作、请密切注意数据表中的电容和 ESR 稳定性要求。 如果 LS FET 在整个周期(250kHz Fsw 和1.5µH L)内保持导通、我计算3.3V 输出的负峰值电流为8.8A。 mΩ、如果压降小于0.1V、ESR 应小于11m Ω。
    2. 增加输出端的电容。 但是、2倍的电容可能不会导致1/2的下降、因为随着添加更多的电容、环路也会降低一点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过电子邮件进行讨论 由于毛刺脉冲被理解为仅在加电时发生、因此可以在模块所用的特定应用中解决毛刺脉冲。