This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM43601:电压输入短路时损坏

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: LM43601
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/961267/lm43601-damage-when-voltage-input-gets-shorted

器件型号:LM43601

大家好、团队、

你好。

我的客户希望就其申请寻求一些建议。 将 LM43601PWPR 用作正降压稳压器(开关)、以获取13.8 V 的输入电压至3.3V 的输出电压。 在测试设计时、馈送开关的工作台电源引线在开关运行并提供3.3V 电压时短接在一起。 电源引线分离后、开关无法调节、仅输出40mV。 它们在电压输入端确实具有过压保护、但它们是否应该在输入电压和输出电压之间连接反向偏置二极管、以防止输出电压反馈/反向放电到 LM43601到电压输入端?

此致、


Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    如果它们短路了输入引线、我不确定它们损坏了电路的哪一部分。 他们是否能够探测器件并确定 FET 是短路还是开路? 输入端的任何部件是否损坏? 输入电压是否仍然高达13.8V?

    此致、Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    感谢您的回答。

    当时没有 探测部件、但看到输入电压能够达到13.8V、输出电压仅为0.04V。 由于需要修复原型、他们用新器件替换了该器件。 这是他们第一次使用此开关、因此他们尝试确保一旦投入生产、这不会成为问题。 他们知道、对于线性稳压器、您会在输入和输出端放置一个反向偏置二极管、这样、如果输入短路、输出电容器会通过二极管而不是稳压器放电。

    此致、

    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    是的、如果输入短路是可能的、则可以在输入端放置一个二极管。  

    该二极管将防止输入变为负值。 我会使用肖特基二极管来降低功率损耗。

    此致、Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    我们仍然不清楚您如何建议在响应中应用二极管(图表会有所帮助)。 我的客户在其电源原理图的一小段中添加了二极管、并想知道这是否正常? 如果输入短路、这应防止输出通过开关反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    我不会在 VOUT 和 VIN 之间放置二极管。 这不会阻止电流在输入短路时流经器件。 仍然有一条通过高侧 FET 体二极管的路径。

    我会在输入端放置一个串联肖特基二极管。 请参阅随附指南第5章中的图3。 其中包括一组有用的保护电路。

    此致、Jason